主题中讨论的其他器件:ADS62P49
您好!
我使用 TSW1400和 TSW4200ADC (ADS62P49)并借助外部时钟捕获数据。
是否有任何方法可以通过欠采样从 HSDC 专业版捕获数字化数据? 即250MHz CLK 和 Anaglog 输入352MHz。
原因在 HSDC PRO 中、您只能捕获此类数据。
您是否有任何关于通过欠采样捕获数据的建议?
谢谢你
L.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我使用 TSW1400和 TSW4200ADC (ADS62P49)并借助外部时钟捕获数据。
是否有任何方法可以通过欠采样从 HSDC 专业版捕获数字化数据? 即250MHz CLK 和 Anaglog 输入352MHz。
原因在 HSDC PRO 中、您只能捕获此类数据。
您是否有任何关于通过欠采样捕获数据的建议?
谢谢你
L.
e2e.ti.com/.../4530.slwu087d.pdfLong、
请参阅随附的《用户指南》第3.1.3.3节。
此致、
Jim
长、
如前所述、您必须将基波功率保持在-1dBFs 以下、否则您将开始使 ADC 饱和。 以上是1.96dBFs 的基频。 您需要至少将其从3dB 中恢复。 一旦您将所有这些都控制在控制之下、我建议您使用数据表中显示的输入频率、并将您的结果与数据表进行比较。 您至少应该能够获得数据表中显示的典型值。 如果不是、那么 产生这种情况的一个原因是时钟源噪声很大。 如果是这种情况、请查找具有更好相位噪声性能的源、并可能对时钟输入使用滤波器。 其他问题可能是模拟输入源和/或电源有噪声。 我猜您的主要问题是输入功率太高。
此致、
Jim