This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:从 HSDC 捕获数据时出现欠采样问题

Guru**** 2931200 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS62P49

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/778441/tsw1400evm-problems-to-capture-data-from-hsdc-as-doing-undersampling

器件型号:TSW1400EVM
主题中讨论的其他器件:ADS62P49

您好!

我使用 TSW1400和 TSW4200ADC (ADS62P49)并借助外部时钟捕获数据。

是否有任何方法可以通过欠采样从 HSDC 专业版捕获数字化数据? 即250MHz CLK 和 Anaglog 输入352MHz。

原因在 HSDC PRO 中、您只能捕获此类数据。

您是否有任何关于通过欠采样捕获数据的建议?

谢谢你

L.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    长、

    ADC 的输入太大、器件将饱和。 称为"基金"的参数。 GUI 左侧显示了基波功率。 这是您的输入音调、该值需要为-1.0dBFS 或更低。 以上读数为0.945。 我建议您降低输入振幅、直到该值为-1.0dBFS 或更低。  

    另外、请确保通过 将 寄存器0x20的位 D2设置为"0"来禁用低速模式。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、
    您是指 TSW1400寄存器0x20的 D2。
    如何使用外部触发器捕获脉冲射频信号? 我没有看到任何有关这方面的文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    长、

    是的、位 D2。 在我们开始讨论捕获脉冲之前、降低 IF 的振幅是否有助于捕获?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你(们)好

    是的。 但是、即使我将幅度输入降低至-20dBm、我也可以在基频下获得-1dBFS。 2 dBm 之前的功率。

    有人建议解释原因?

    L.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定您说的是什么。 您能否发送基频为-1dBFs 的 HSDC Pro 捕获的屏幕截图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当然。 我认为输入振幅现在可以了。

    您能不能指导我捕获射频脉冲、即300MHz、脉冲周期为14Hz、脉冲宽度为3.5ms。

    我将使用脉冲来触发 TSW1400。

    L.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../4530.slwu087d.pdfLong、

    请参阅随附的《用户指南》第3.1.3.3节。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     感谢 Jim、

    我还有其他问题要解决。 我正在使用外部触发器观察时域中的数据。

    不过、我想知道如何在3.5ms 脉冲期间捕获包络信号。 或者当触发器打开时、它开始捕获、直到下一个触发器。 在本例中、我在仅260us 的时间内获得了300MHz 信号。

    我应该如何设置以在触发事件期间捕获包络。  

    你有什么建议吗?

    L.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    长、

    GUI 仅允许您在一个事件上触发并捕获 GUI 设置中"Data Capture Options"选项卡下"Captions Options"选项卡下指定的样本数。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    本主题的最后一个问题。 与 Matlab 中的 TSW1400一样、您是否有任何文档以 bin 格式从 ADC 读取原始数据?
    如果您共享脚本以访问该文件、我将不胜感激。
    L.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Jim、

    关于 TSW1400捕获的信号、我有一件事要问。 我有300MHz 的输入信号、然后它会像在连接中那样经过带通滤波器(几 MHz 带宽)。

    采样频率为250MHz、但我无法解释为什么我在 HSDC PRO 上获得100MHz 信号。 其振幅非常大。

    ADC 的任何解释或任何错误。

    谢谢你

    L.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    L、

    这是基波的第二和第三谐波(600MHz、900MHz)。  我猜您 的300MHz 信号需要更好的带宽滤波器。 随附的是我们通常从 TTE 使用的300MHz BPF 视图。 使用该值时、100m 处的信号下降约75dBFs。 您可能还需要更改频率、使其略高于或低于300MHz、这样 HD2和 HD3在100MHz 时不会相互排在前面。 这样做会将该杂散降低到-80dBFs 以下。

    另一种选择是将采样率略高于或低于250MHz。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我正在使用具有类似性能的新 BPF。 但是、谐波仍然很高。

    ADS62P49是否存在任何问题、它可提供数据表中提供的卓越性能?

    如果 ADS62P49没有出现问题、外部时钟是否有任何原因???

    我已附加了 BPF 频率响应和352MHz (250MHz FS)下 HSDC PRO 的捕捉。

    谢谢。

    PS:我正在使用 LVDS 输出、我想使用 LVDS 或 CMOS 输出有任何问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    长、

    如前所述、您必须将基波功率保持在-1dBFs 以下、否则您将开始使 ADC 饱和。 以上是1.96dBFs 的基频。 您需要至少将其从3dB 中恢复。 一旦您将所有这些都控制在控制之下、我建议您使用数据表中显示的输入频率、并将您的结果与数据表进行比较。 您至少应该能够获得数据表中显示的典型值。 如果不是、那么 产生这种情况的一个原因是时钟源噪声很大。 如果是这种情况、请查找具有更好相位噪声性能的源、并可能对时钟输入使用滤波器。 其他问题可能是模拟输入源和/或电源有噪声。 我猜您的主要问题是输入功率太高。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    长、

     下一个 HSDC 专业版将在一个月的时间范围内提供使用 Matlab 直接读取原始 ADC 数据的功能。  

    目前、我们建议使用"将原始数据保存到文件" API、该 API 将保存 CSV 文件和 ADC 数据。  

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我想知道芯片能够处理的模拟输入功率大约为2Vpp (相当于10dBm)。 我正在注入-40dBm 以获得低于-1dBFS 的基本功率。
    您对此有何解释?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    长、

    您是否有机会为2的补码设置 ADC? TSW1400需要无符号二进制数据。 这可能是您的问题。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      你(们)好

    毫无疑问、这是我已更改为二进制的问题。 然而、它在某种程度上是不稳定的、您认为什么?

    有时捕获的数据看起来非常好、有时看起来很糟糕。

    您能解释一下原因吗? 您可以在每种情况下看到 ADC 值的变化。

    L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    长、

    它可能与您的窄脉冲有关。 是否有方法将该脉冲与采样时钟同步? 另一种选择是使用 TSW1400的触发功能、并使用延迟设置调整该触发点、直到该捕获变得稳定。 您可以尝试的一项测试是增大脉冲宽度、以查看这是否使设置更稳定。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    但由于脉冲较长、因此无法正常工作。 我甚至更改了 R&S 信号发生器、但仍然有问题。
    它会定期发生。 一次捕获正常下一次捕获不良。
    我将尝试缩短脉冲的上升时间、这可能会有所帮助。
    总之、我可以结束本主题、非常感谢您的帮助。
    L.