This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/ADS1281EVM-PDK:如何降低噪声?

Guru**** 2551790 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/607443/ccs-ads1281evm-pdk-how-to-reduce-the-noise

器件型号:ADS1281EVM-PDK

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我使用 ADS1281EVM-PDK。

下图是一个测试。(500SPS)

上部是 AINP 和 AINN 之间的快捷方式。

下部连接传感器。

 传感器读数的比例比其他的要大、我看不到峰值。

但上图中存在一些峰值。(我想知道它是什么)

峰值在 通道中具有可重现性。

我们在不同的环境(在实验室和建筑物外部)中进行测试。

例如、不同通道之间的峰值不同。 (通道1中可能为10Hz 和12Hz、通道2中可能为7Hz、9Hz、15Hz)

但在许多测试中、始终保持相同的频率(通道1中为10Hz 和12Hz、通道2中为7Hz、9Hz、15Hz)。

那么、这些峰值是多少?

产生的电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yu - Hung、

    这些信号可能是 ADS1282调制器空闲音调、对于接近0V 的输入、这些音调可能会出现。 ADS1282数据表的第9.4节对这些进行了说明。

    CH1和 CH2之间的音调频率略有不同的原因是 CH1和 CH2偏移不同、并且输入信号和音调频率之间存在关系。 有一个应用电路(图65)显示了如何有意引入失调电压、从而将音调移到滤波器通带之外。

    我希望这对您有所帮助、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christopher、
    我要试一下。
    谢谢。 )