请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1281EVM-PDK
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我使用 ADS1281EVM-PDK。
下图是一个测试。(500SPS)
上部是 AINP 和 AINN 之间的快捷方式。
下部连接传感器。
传感器读数的比例比其他的要大、我看不到峰值。
但上图中存在一些峰值。(我想知道它是什么)
峰值在 通道中具有可重现性。
我们在不同的环境(在实验室和建筑物外部)中进行测试。
例如、不同通道之间的峰值不同。 (通道1中可能为10Hz 和12Hz、通道2中可能为7Hz、9Hz、15Hz)
但在许多测试中、始终保持相同的频率(通道1中为10Hz 和12Hz、通道2中为7Hz、9Hz、15Hz)。
那么、这些峰值是多少?
产生的电流?