您好!
我的电路使用 ADS1248在-50°C 至+150°C 的温度范围内测量3线 PT100 主要 特性包括:
IDAC= 750µA Ω/Rref=1、1k / Rcomp=120R --> Vref=1、65V / PGA=32
请注意、为了最大限度地增加增益、有一个120R (范围中间)的硬件补偿电阻器。 通过该原理图、我得到了非常好且准确的结果。
现在、我要修改此原理图、以便在相同的温度范围内测量3线 PT1000 RTD:
我更改了特性如下:
IDAC= 750µA Ω/Rref=1、1k /Rcomp=1200r -> Vref=1、65V/PGA=4
这次、我读取了 ADS1248测量的电阻、但没有校准(为了确保问题不是由转换为温度的算法引起的、因为我之前尝试过几种其他方法、如果需要、我稍后将讨论)。
问题:对于前几个值,存在大约0.4%的稳定误差,然后误差开始呈指数增长:0.4%,然后1.4%,然后2.33%...在150°C 时高达约4.81%
原因可能是什么? 该配置本来可以更好地适用于 PT1000、但实际上不能。 此外、由于误差不是线性的、校准算法不起作用。
您是否对可能出现的问题有过了解? 我忘记了什么?
感谢你的帮助。