This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1248:ADS1248 RTD 测量

Guru**** 2540620 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/758519/ads1248-ads1248-rtd-measurement

器件型号:ADS1248

您好!

我的电路使用 ADS1248在-50°C 至+150°C 的温度范围内测量3线 PT100 主要 特性包括:  

IDAC= 750µA Ω/Rref=1、1k / Rcomp=120R -->   Vref=1、65V / PGA=32

请注意、为了最大限度地增加增益、有一个120R (范围中间)的硬件补偿电阻器。 通过该原理图、我得到了非常好且准确的结果。

现在、我要修改此原理图、以便在相同的温度范围内测量3线 PT1000 RTD:


我更改了特性如下:

IDAC= 750µA Ω/Rref=1、1k /Rcomp=1200r  ->   Vref=1、65V/PGA=4

这次、我读取了 ADS1248测量的电阻、但没有校准(为了确保问题不是由转换为温度的算法引起的、因为我之前尝试过几种其他方法、如果需要、我稍后将讨论)。  

问题:对于前几个值,存在大约0.4%的稳定误差,然后误差开始呈指数增长:0.4%,然后1.4%,然后2.33%...在150°C 时高达约4.81%

原因可能是什么? 该配置本来可以更好地适用于 PT1000、但实际上不能。 此外、由于误差不是线性的、校准算法不起作用。

您是否对可能出现的问题有过了解? 我忘记了什么?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mariem、


    现在有很多人不在办公室、所以我想我会跳进来并提供帮助。

    首先、我通常不会使用补偿电阻器。 理想情况下、这是进行接近零的测量、使用更高的增益进行测量的好方法。 然而、使用补偿电阻器需要一个具有极低漂移的精密电阻器。 在实践中、我认为如果没有补偿电阻器、您将获得更好的结果。 我会将该电阻器替换为0Ω Ω 电阻器、然后再次进行测量。

    其次、我要确保基准电阻器也是具有非常高精度和低漂移的精密电阻器。 RTD 测量基于该电阻值、因此您获得的精度都取决于该电阻器。 基准电阻器中的1%误差会成为 RTD 测量中的-1%误差。

    至于其他误差、我将降低模拟输入和基准输入的输入滤波的串联电阻。 将它们从10kΩ Ω 和20kΩ Ω 降至大约5kΩ Ω。 高阻抗可能会与输入电流发生反应、从而产生电压误差。 此外、高阻抗可能会中断输入采样(ADC 测量通过输入电压的电容采样来完成)。

    请注意、应用手册中提供了 RTD 测量指南、可通过以下链接找到该指南。 在调试电路时、它可能会为您提供一些额外的信息。

    www.ti.com/lit/an/sbaa275/sbaa275.pdf

    同样、我会移除补偿电阻器并减小输入滤波电阻器。 然后使用精密基准电阻器并再次进行测量。 如果仍然存在问题、请使用不同的电阻(代表 RTD)进行多次测量。 我想查看所有电压和 ADC 输出代码。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    感谢您的快速响应!

    我意识到我没有提供足够的有关电路的信息。

    电路中使用的所有电阻器均为低漂移、0.1%误差。 此外、我使用仿真器来仿真 RTD、因此电阻值是准确的。

    我认为您正对补偿电阻器、我放置的1.2K 可能无法正常工作(我实际上将1.1K+100R 串联放置、因为我没有1.2K)。

    此外、我还进行了先前的测试、在该测试中、我保留了所有硬件、仅更改了 PGA = 1。 在这种情况下、我得到了更好的值、大约为0.65°C 至4.68°C (0.25R 至1.8R)的误差、这可能会通过正确的校准来减小。

    下面是我要做的:

    1 -使用正确的校准重新测试旧电路(PGA = 1)

    2 -取下补偿电阻器

    3-减少滤波电阻器(如果之前的两项测试都不够好)

    我会将结果发布给您(节假日后)。

    再次感谢您的帮助。

    Mariem。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mariem、您好!

    您的问题现在是否已解决?