This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200:关于 JESD204B RX 数据到达时间变化

Guru**** 2811385 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/675605/adc12dj3200-about-jesd204b-rx-data-arrival-time-variation

器件型号:ADC12DJ3200
主题中讨论的其他器件: LMK04828

您好!

  我现在正在研究 Xilinx FPGA 上的 JESD204B 内核实现方案,该方案在 RX 端连接 ADC12DJ3200。,我发现数据到达时间在 LMFC 周期内有所不同。例如,当设置 K =4,F=8时, 采样率= 4.4GS/S、LMFC 周期为36ns、数据到达时间为410ns 至430ns。 如果 I chane K=32、LMFC 周期为290ns、则变化在400到600ns 之间。似乎我无法获得确定性延迟。

  提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    您如何测量"数据到达时间"?
    您是否意味着某些通道数据在链路建立时比其他通道数据更早到达?
    或者,您是否在多次配置和启用系统时比较了从信号输入到结构中到达的延迟,即从一个系统启动到下一个系统启动的延迟不同?
    ADC 是否接收到频率和相位锁定到 ADC 时钟的 SYSREF 信号?
    ADC SYSREF 接收器和 SYSREF 处理是否已启用?
    您是否使用了一种可用的方法来优化 SYSREF 采集 CLK 时序、即自动 SYSREF 校准或 SYSREF 窗口? (有关多器件同步和确定性延迟、请参阅数据表的 SYSREF 采集部分)。
    您使用的是哪款 Xilinx FPGA? 我们提供了一些适用于 ADC12DJ3200的 Xilinx JESD204B 固件示例。
    您能否共享发送到 ADC 的完整寄存器写入集合?
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的快速回复。
    是的,我正在比较从信号输入到光纤网络的到达的延迟,它因系统启动而异。
    在电路板上,我使用 LMK04828生成 ADC CLK (2.2GHz)和 SYSREF (2.2GHz/640)。
    我已经尝试过自动 sysref 校准、但 它似乎没有效果。 根据先前的测试结果, 到达时间变化接近 LMFC 周期。换言之、减小 LMFC 周期、变化也会减小。
    我使用的是 XC7K325T 和 XC7VX690T。
    I‘ve 遵循数据表 P140页中的设置序列、仅更改了少数寄存器(0x201 =0 0x202 =31 0X204=0x3 0x62 =1)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您是否还在优化 FPGA 接收器 IP 中的弹性缓冲器释放点?

    这是确保可重复确定性延迟结果的必要步骤。

    如需更多信息、请参阅以下培训链接:

    http://www.ti.com/lit/an/slyt628/slyt628.pdf

    http://www.ti.com/lit/ml/slap159/slap159.pdf

    https://www.xilinx.com/support/documentation/ip_documentation/jesd204/v7_2/pg066-jesd204.pdf

    此致、

    Jim B