请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1255 主题中讨论的其他器件:THS4551、 TLV333、 REF5025
尊敬的所有人
e2e.ti.com/.../5305.Schematic-Prints.pdf
原理图随附、请参阅
我删除了 THS4551 (全差分配置)
现在、我需要继续执行伪差分配置
U18输出以1.25V VCOM (0.5VRef)为中心、VREF 为2.50V
我应该将 ADC_IN_N 连接到 AGND 还是连接到 VCOM?
我应该将 AINCOM 连接到 AGND 还是 VCOM?
PD:Vref 在另一个原理图表中进行缓冲