This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1255:ADS1255伪差分配置

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4551, ADS1255, TLV333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/672941/ads1255-ads1255-pseudo-differential-configuration

器件型号:ADS1255
主题中讨论的其他器件:THS4551TLV333REF5025

尊敬的所有人

e2e.ti.com/.../5305.Schematic-Prints.pdf

原理图随附、请参阅

我删除了 THS4551 (全差分配置)

现在、我需要继续执行伪差分配置

U18输出以1.25V VCOM (0.5VRef)为中心、VREF 为2.50V

我应该将 ADC_IN_N 连接到 AGND 还是连接到 VCOM?

我应该将 AINCOM 连接到 AGND 还是 VCOM?

PD:Vref 在另一个原理图表中进行缓冲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ADS1255输出二进制补码

    因此、最好将 IN_n 连接到 Vref/2 (VCOM)、而不是接地、这样我就可以避免噪声接地

    Vref/2 (VCOM)利用5V LDOpsrr + ref5025psr+tlv333 (U17) PSRR

    因此 IN_N 的噪声要小得多

    对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图保持如下(原理图打印2)

    无源 RC 15kHz 的最佳值是多少、以实现全精度、Clk 8MHz、以30.kHz 采样

    e2e.ti.com/.../Schematic-Prints2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ignacio、


    正如我在前一篇文章中提到的、我会将负输入连接到1.25V 节点。 它允许您将器件置于增益模式、且测量时没有1.25V 直流失调电压。 但是、这确实有一些风险。 请注意、您的1.25V 电源有一些与之相关的误差。 如果分压器完美、误差将是 REF5025初始精度误差的一半。 其次、您的分压器由1%电阻器组成、这意味着分压器误差可能比预期值高出2%。 如果该误差很重要或无法校准、那么将负输入连接到该1.25V 可能不是一个好主意。 再说一次、我不知道您测量的是什么、因此我不知道这是否对您造成了问题。

    请注意、在大多数情况下、我们将接地视为干净的模拟节点、而不是有噪声的接地。 我们通常讨论单独布置模拟和数字接地、但最好将接地视为干净的节点。 然后布置电路板、使接地尽可能干净。 下面是有关接地平面讨论的链接。

    e2e.ti.com/.../1393

    对于 ADS1255的输入滤波、如果您使用的数据速率为30kSPS、我将使用大于30kHz、不小于30kHz 的滤波器带宽。 需要考虑两个因素。 如果您不使用缓冲器、串联电阻将与输入电流发生反应、从而导致误差。 在高 PGA 增益下、该输入电流更大。 通常、您需要将此电阻保持在较低的值。 其次、滤波电容器充当采样过程的电荷桶。 如果您使用了两个50Ω Ω 串联电阻以及一个22nF 电容器、则可能没问题。


    吴约瑟