This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200EVM:REFCLK Nebo RECLK 的自动设置

Guru**** 2811385 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/669937/adc12dj3200evm-autoset-of-refclk-nebo-coreclk

器件型号:ADC12DJ3200EVM
主题中讨论的其他器件:ADC12DJ3200LMK04828

你(们)好

我使用 ADC12DJ3200 ADC 和 Digilent 板。

我希望达到5GSPS、JMODE0、因此线路速率为10Gbps、REFCLK 为500MHz、coreclk 为250MHz。

在 GUI 中、我选择 Fs = 2500MSPS 且具有 JMODE0。 我想将 CLKOUT0用于 REFCLK、将 clkout12用于 coreclk。 如何校正 setDCLK 分频器? 我认为 LMK04828的输入频率为3.2GHz、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tomas

    当为 JMODE0配置时钟频率为2500MHz 时、发送到 FPGA 的2个时钟默认为250MHz。 LMK04828接收的输入时钟频率与发送到 ADC 的时钟频率相同、在本例中为2500MHz。

    要将其中一个 FPGA 时钟更改为500MHz、只需将相应的 DCLK 分频器从10 (十六进制)更改为5 (5十六进制)。

    CLKout1 DCLK 分频器用于 FPGA_JESD_CLK_A、该分频器会发送到 FMC 连接器引脚 D4和 D5。  

    CLKout8 DCLK 分频器用于 FPGA_JESD_CLK_B、该分频器被发送到 FMC 连接器引脚 G6和 G7。

    要永久更改这些设置以适用于此采集板、您可以编辑 JMODE0的 LMK04828配置文件。 该文件位于文件夹位置"C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\ADC12DJxx00 GUI\Configuration Files"中。

    该文件名为"LMK04828_JMODE0.cfg"。  

    只需复制原始文件以进行备份、然后进行必要的编辑即可。

    CLKout1 DCLK 分频器位于寄存器0x100

    CLKout8 DCLK 分频器位于寄存器0x130上

    如果您需要其他信息、请告知我们。

    此致、

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢您的快速响应。

    "CLKout8 DCLK 分频器用于 FPGA_JESD_CLK_B、该分频器发送到 FMC 连接器引脚 G6和 G7。"

    但在原理图中、我看到 JESD_CLK_B 的 CLKOUT12 DCLK 分频器 ii、它是错误吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tomas

    你是对的。 DCLKout12用于 FPGA_JESD_CLK_B 我为 DCLKout12提供的分频器值地址0x130h 是正确的。

    我刚才错误地提到了 DCLKout8。 该输出的分频器位于0x120h。

    此致、

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim
    感谢您的澄清、它解决了我的问题。