This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/ADS1292:ADS1292 RLD 配置问题

Guru**** 2541290 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/694084/rtos-ads1292-ads1292-rld-configure-issue

器件型号:ADS1292

工具/软件:TI-RTOS

你(们)好

我对 ADS1292 RLD 配置有两个问题、如下所示。

1、如以下规格第45页所示、当 Bit3:0=0000时、这意味着 对应 CH1或 CH2、甚至 不使用 RLD 电极/电路。 对吗?

   因为我们设置了 Bit3:0=1111、得到的信号最差。 必须设置为0000并获得更好的信号。

如以下规格页50所示、当我们使用其中一个 CH1/2时、如何设置 RLD_SENS 寄存器?

   如图所示、它将 CH1视为 RLD 输出、并从 CH2收集 ECG 信号。 RLD 输入 仅为 CH2 IN2N 引脚的反馈。 需要同时向 CH2 IN2P 引脚提供反馈?

感谢您的大力支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hugo、

    感谢您发帖。

    每个 PGA 输出都可以通过 RLD_SENS 寄存器中相应的位设置进行单独选择。 可以启用这些 PGA 输出的任意组合以导出共模。 有几个原因可以解释为什么 RLD_SENS[3:0]= 0000比1111更适合您。 首先、我将选择两个与初级电极相对应的 PGA 输出(即 LA 和 RA)。 您可以通过通道2测量 RLD 放大器输出并验证共模信号是否正确。 要测量 RLDOUT、请设置 MUX2[3:0]= 0010。

    图47显示 RLDOUT 信号仅路由到一个 PGA 输入引脚。 这用于驱动另一个电极上的 RLD 输出。 当 RLD 电极在运行期间断开连接时、可能需要执行此操作。 通道2上的 PGA 仍然连接到两个输入引脚、因此对于该配置、通道2输出上的数据将是[IN2P - RLDOUT] x 增益。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ryan、

       您的意思是、根据电路设计、RLD_SENS[3:0]= 1111配置应获得比 RLD_SENS[3:0]= 0000更好的信号?

    此致、

    吴志荣

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    谢谢、顺便说一下、在我们的设计中、我们使用每个通道与 RLD 来获取 ECG 信号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    提前感谢您。  

    我们知道、如果我们为您用于测量 ECG 的通道启用 RLD_SENS 位、RLD 放大器将感应该通道的输出并生成反相共模信号以驱动人体。 该反相共模信号以相同的 RLDREF 电压为中心、用于设置直流偏置、有助于消除人体上的共模噪声。

    但我们进行了一些测量、不确定哪些设计更好。

    我们已将 RLD_SENS 值设置为20和2F、并找到如下所示的一些结果。(MUX1[3:0]和 MUX2[3:0]= 0000)

    如果 RL_SENS 设置为20、我们通过三个电极(RA、LA、RLD)馈送了 CAL20000的标准 ECG 信号、我们得到了很好的结果。

    另一方面、我们尝试设置为2F、并在信号上发现一些纹波。 (环境相同)

     但很难找到真正的 ECG 有什么区别、它几乎是一样的。

      

    那么、在此设置中、 如果我们在器件中应用此设置、目的和优势是什么?

    谢谢你。

    BR
    雷克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rex:

    听起来您只使用3个电极:两个用于测量(RA 和 LA)、一个用于偏置身体(RLD)。 因此、您只需要一个通道。 通道2的用途是什么? 如果您不使用通道2、则可以配置 MUX2[3:0]= 0001 ("输入短路")并关闭通道电源。

    由于您只有两个测量电极、因此您可能只需要将 RLD_SENS 设置为0x23。 使用0x2F 不会对结果产生太大的影响、但在我看来、无需两次感应相同的电极。

    您能否共享 ADS1292的原理图以及电极的输入连接?

    实际的 ECG 曲线图看起来非常不同。 如果 RLD_SENS = 0x20和0x2F 时情况看起来相同、则您的设计中可能存在其他信号质量问题。 电极的接触阻抗可能过高。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rayn、

    我没有清楚地描述我们的设计。 在我们的设计中、它使用两个通道来测量实际 ECG (通道1是具有 RLD 的电极、通道2是具有 RLD 的导联线)、因此我们将 RLD_SENS 设置为0x20或0x2F。

    另一方面 、在原理图中、我们没有添加任何外部滤波器、也没有将 RLD 信号反馈到 P 或 N 电极。  应将 RLD_SENS 设置为0x2F 的情况是什么? (如果我们只有两个没有 RLD 的电极、但我们要 在 P 或 N 电极上实施 RLD、我对吗?)

    谢谢你。

    BR
    雷克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rex:

    感谢您提供原理图。

    我仍然不确定您的两个通道之间的区别是什么。 就我所知、通道1使用焊盘 TP1和 TP2作为输入连接、而通道2使用直接电线连接-否则、信号链是相同的。

    在 IN1P 和 IN2P 上安装10M 上拉电阻器、在 IN1N 和 IN2N 上安装10M 下拉电阻器的原因是什么?

    [引述 USER="Rex H谢 a]另一方面 、在原理图中、我们没有添加任何外部滤波器、也没有将 RLD 信号反馈到 P 或 N 电极。   应将 RLD_SENS 设置为0x2F 的情况是什么? (如果我们只有两个不带 RLD 的电极、但我们希望 在 P 或 N 电极上实施 RLD、我对吗?)[/quot]

    我不知道需要 RLD_SENS = 0x2F 时的情况。 如果您只有两个用于 ECG 测量的电极并将其连接到通道1、则可以通过0x23选择 PGA1P 和 PGA1N (LA 和 RA)。

    此致、