工具/软件:TI-RTOS
你(们)好
我对 ADS1292 RLD 配置有两个问题、如下所示。
1、如以下规格第45页所示、当 Bit3:0=0000时、这意味着 对应 CH1或 CH2、甚至 不使用 RLD 电极/电路。 对吗?
因为我们设置了 Bit3:0=1111、得到的信号最差。 必须设置为0000并获得更好的信号。
如以下规格页50所示、当我们使用其中一个 CH1/2时、如何设置 RLD_SENS 寄存器?
如图所示、它将 CH1视为 RLD 输出、并从 CH2收集 ECG 信号。 RLD 输入 仅为 CH2 IN2N 引脚的反馈。 需要同时向 CH2 IN2P 引脚提供反馈?
感谢您的大力支持。