This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8320:噪声规格与 SNR 不匹配

Guru**** 2617015 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8320, ADS8860

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/685785/ads8320-noise-spec-does-not-match-snr

器件型号:ADS8320
主题中讨论的其他器件: ADS8860

您好!

对于低噪声应用、我们目前正在研究 ADS8320。
但是、我对数据表中的噪声规格有一些疑问...

通常、假设 SNR 是使用满量程正弦波输入进行测试的、那么 SNR 和噪声规格之间应该存在简单的关系、对吧?
^计算输入参考 RMS 噪声、我将使用:10 μ V (-SNR/20)* Vinrms (对于正弦波、Vinrms = Vpp /(2 * sqrt (2)))
^ ADC RMS 噪声转换为:10 μ V (-90/20)*(5V/(2*sqrt (2)))= 55.9uV RMS

不过、数据表规格20uV RMS 上的 RMS 噪声?

1) 1)我在这里缺少什么、还是在解释 hte 噪声规格时出错?
2) 2)噪声/SNR 如何随基准电压的变化而变化(我们使用的是2.5V)

提前感谢!

此致、
Sven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sven、您好!

    您的计算正确、此器件和文档很旧。

    根据 ADC SNR 为90、ADC 噪声为55.9uVrms、正如您所说的那样。 在我们的最新数据表中、我们通常对转换噪声进行规格、这是构成 SNR 计算总噪声的两个部分之一;另一个部分是量化噪声。 我们可以使用我们提供的信息来计算该器件的预期转换噪声。

    理想 SNR 可用于求解任何 ADC 固有的理想量化噪声。 由于这是理想情况、因此不存在转换噪声。 然后、用户可以使用该公式来求解实际 ADC 器件中的转换噪声。

    对于16位器件、理想 SNR 为6.02*(16)+1.78 = 98.08dB。 然后、该理想 SNR 98.08dB 用于求解噪声、这是固有的量化噪声、得出22.04uVrms。 (与您使用的步骤相同)

    使用理想量化噪声22.04uVrms 和给定 SNR 的数据表中计算出的器件噪声(即55.9uVrms)、可以按如下方式计算转换噪声:
    转换噪声= sqrt ((55^2)-(22^2)) uVrms = 51.36 uVrms

    因此、我要说转换噪声可能大约为45至55 uVrms。

    该器件已使用了十年多、我们一直在努力保持文档符合标准 感谢您指出这一点、我们将努力解决这一问题。
    如果您愿意为您的项目探索较新的器件、我建议 使用 ADS8860、它可以提供更好的性能和更宽的数据速率

    在数据表中的图18中、可以找到 SNR 和参考电压之间的关系。 对于2.5V 电压基准,预期的 SNR 似乎约为89dB

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthia、

    感谢您的快速回复!

    您能否指出您在哪个数据表版本中找到 SNR 和基准电压之间的关系? 我只会看到峰峰值噪声与基准电压间的关系、这看起来也太低了。

    我们的项目中的组件高度限制为500um、因此我们选择了 ADS8320、因为它可用作 KGD。

    此致、

    Sven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sven、

    我参考的是 ADS8860数据表、很抱歉。 不过、ADS8320应遵循相同的一般趋势。
    对于 KGD、我可以联系该团队、因为裸片销售由一个团队处理。

    此致
    Cynthia
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cynthia、

    对于 ADS8320、即使在噪声较高的情况下、我们也可能还可以、但我需要正确的数字来确定 ADC 选择。 在 ADS8320的数据表中、我只看到峰间噪声与基准电压间的关系图、这些值不正确(至少我认为、因为它们也会导致20uV RMS……)。

    我们将在2.5V 基准电压下使用 ADC。 因此、将55uV RMS 与其他 ADC 进行比较是不公平的、因为它(SNR)是在5V 基准电压下指定的。

    我们已经联系过 KUD 的交货周期等信息,因此这不是问题。

    Sven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sven、
    我正在处理此问题、但需要几天时间才能收集此部件的测试信息。
    我会向您回复、因为我有要报告的内容
    -锡那西亚
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将与您离线联系、了解这款 Sven
    对此,辛西亚