Other Parts Discussed in Thread: PGA450Q1EVM, PGA460
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PGA450Q1EVM Thread 中讨论的其他器件: PGA460
尊敬的 Akeem:
我有四个问题
1.我需要更多 GPIO、以便使用 RxD和 TxD 的引脚作为 GPIO
我可以使用这些吗?
2.我想知道最小值和最大值之间的范围之后是频率
例如:
频率为58khz
最小值:17厘米
最大值:6米
请提供我希望包含40kHz 的信息
3.请推荐换能器频率以获得10cm 到3m 的范围
4、PGA450Q1EVM C20的调谐电容器是否正确?
如果我调整了 C20、我是否可以将第一个峰值的时间缩短3ms?
请参阅随附的文件以了解第一波
该波形为数据路径输出
WonGeun、