This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA450Q1EVM:RxD 和 TXD 的引脚以及范围表

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA450Q1EVM, PGA460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/710333/pga450q1evm-pin-of-rxd-and-txd-and-range-table

器件型号:PGA450Q1EVM
Thread 中讨论的其他器件: PGA460

尊敬的 Akeem:

我有四个问题

1.我需要更多 GPIO、以便使用 RxD和 TxD 的引脚作为 GPIO

我可以使用这些吗?

2.我想知道最小值和最大值之间的范围之后是频率

例如:

 频率为58khz  

最小值:17厘米

最大值:6米

请提供我希望包含40kHz 的信息

3.请推荐换能器频率以获得10cm 到3m 的范围

4、PGA450Q1EVM C20的调谐电容器是否正确?

如果我调整了 C20、我是否可以将第一个峰值的时间缩短3ms?

请参阅随附的文件以了解第一波

该波形为数据路径输出

WonGeun、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    WonGeun Yoo、您好!

    只有 TXD 引脚可重新用作 GPO。
    在"PGA450_init.c"文件中初始化端口时、以下示例将配置 TxD 引脚为强上拉模式并输出低逻辑:
    //*初始化端口*
    GPIO1 = 0;
    GPIO2 = 0;
    TXD = 0;
    RXD = 1;
    LSGA=0;
    LSGB=0;
    LINTX=0;
    GPIO_CTRL=0x76;// TX-Strong (UARTTX_CONFIG=1)、GPIO2-Strong、GPIO1-Strong
    然后、要将 GPO 切换为低电平或高电平、请使用以下命令:
    TXD = 0;//低逻辑

    TXD = 1;//高逻辑

    2.鉴于变量数量大(传感器 SPL、传感器灵敏度、FoV、最大驱动电压、匹配电路效率、 目标属性等)。 但是、假设您使用的换能器具有相同的属性、则可以应用以下关系:
    ↑频率:↑分辨率:↑更窄方向:↑衰减:↓距离
    因此、40kHz 传感器可能具有更长的最大范围、但衰减时间也会更长。 该范围的近似值可能为:
    最小值= 30cm、最大值= 7m

    3.要实现10cm~3m 的范围,应使用频率更高的传感器。 您可以使用70~80kHz 或180~240kHz 范围内的换能器进行实验。 请参阅 e2e.ti.com/.../620399上的传感器列表
    如果您发现其中一个有兴趣的换能器、请告诉我、我可能会告诉您它对您的应用有多有效。

    4、是的、C20是 PGA450Q1EVM 的传感器调谐电容器。 您可以尝试在0.1nF 至2nF 之间修改此电容值、还可以考虑添加一个阻尼电阻器、阻尼电阻器的值为1k-20kOhm、与传感器并联。 PGA460超声波模块硬件和软件优化应用手册( www.ti.com/.../slaa732 )对匹配电路进行了描述和描述。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akeem

    感谢你的答复

    我对 GPIO 有疑问

    我需要一个用于开关的输入引脚

    RxD 的 CAN 引脚使用输入引脚吗?

    WonGeun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    WonGeun、您好!

    不能、RxD 引脚不能重新用作 GPIO。