This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC37J84:DAC37J84 JESD204B 设定值?

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC37J84, DAC38J84, DAC37J82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/706161/dac37j84-dac37j84-jesd204b-set-value

器件型号:DAC37J84
主题中讨论的其他器件: DAC38J84DAC37J82

降额。

客户正在考虑开发 DAC37J84。
DAC37J84的 JESD204B 计算如下。
请查看我们的设置。
如果我们的设置错误、请建议正确的设置。

DAC37J84案例#1

实数输入
时钟输入:460.8Mhz
带宽:100Mhz
插值:x4
K=32
LMFS:2221
通道速率:9216Mbps
Sysref:14.4Mzh

DAC37J84案例#2

实数输入
时钟输入:368.64Mhz
带宽:100Mhz
插值:x4
K=32
LMFS:2221
通道速率:7372.8Mbps
Sysref:11.52Mzh

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亨利

    是的、根据 DAC38J84软件简要检查设置、两种情况的说明都会检查出来。  

    两个术语校正:时钟输入->我假设这是进入 DAC 的368.64MSPS 基带数据速率

    在这种情况下、SYSREF 应是本地多帧时钟。 (LMFS)。 SYSREF 可以是 LMFS 的整数分频时钟(即 SYSREF 比 LMFS 慢/2或慢/4)

    您还可以使用 DAC38J84软件来检查您的规格

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Henry、

    这些设置是正确的、但是对于这个双通道模式、DAC37J82可能比 DAC37J84更好

    谢谢、
    埃本