请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC37J84 主题中讨论的其他器件: DAC38J84、 DAC37J82
降额。
客户正在考虑开发 DAC37J84。
DAC37J84的 JESD204B 计算如下。
请查看我们的设置。
如果我们的设置错误、请建议正确的设置。
DAC37J84案例#1
实数输入
时钟输入:460.8Mhz
带宽:100Mhz
插值:x4
K=32
LMFS:2221
通道速率:9216Mbps
Sysref:14.4Mzh
DAC37J84案例#2
实数输入
时钟输入:368.64Mhz
带宽:100Mhz
插值:x4
K=32
LMFS:2221
通道速率:7372.8Mbps
Sysref:11.52Mzh
谢谢你。