This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:电源 ADS1292R 组件的困难

Guru**** 2551570 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/720127/ads1292r-difficulties-on-supply-ads1292r-component

器件型号:ADS1292R
大家好、我 已经试过 QFN-32破孔 PCB、我焊接了组件 ADS1292R、现在我用双金属为他供电。 根据数据表、我检查了元件是否需要使用模拟和数字电压供电。 我打算开发一个单电源项目、如何为组件 ADS1292R 的引脚23 (DVDD)和引脚24 (DGND)获取数字电源
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Armando、

    感谢您的发帖!

    您知道要使用的电压电平吗?
    您的初始电源选项是什么?
    您的 UC 将使用什么电压电平来避免数字通信的电平转换?

    例如、您可以使用5V 总线、将 LDO 更改为3V 用于 AVDD、并将另一个 LDO 更改为1.8V 用于 DVDD。

    如数据表的"电源和接地"部分所述、确保模拟和数字返回电流是分离的、这一点很重要。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alexander,  

    感谢您回答我的问题。

    我的项目将具有大约3.7V 电池的电压、尽管我将电池输出电压调节为3.3V、 但这将是整个项目工作的电压。

    我的源极是 USB、它插入到5V USB 端口中、之后我有一个充电稳压器、用于调节电池充电器的4.25V 输出。 在此之后、我已经计划放置一个稳压器"TPS73033DBVR"来将电压降低至3.3V (在此阶段、我获得为 ADS1292R 类比 AVDD 供电所需的电压)。

    我有另一个稳压器"TPS73033DBVR"、但它具有3.3V 的标准固定电压、因此它需要1.8V 的电压、您可以通过分压器获得所需的1.8V 电压、 但是、我不知道通过这种形式获得的数字电流在多大程度上会保持稳定。

    因为我想将模拟电流与数字电流分开、所以我问如何实现这一点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Armando、

    很高兴能提供帮助!

    您对所有帐户都正确。 我还担心使用电阻分压器产生1.8V 电压、因为它会产生热噪声。 为了确认最佳实践、我建议在监管机构论坛上创建一个帖子。

    e2e.ti.com/.../321

    也可以使用3.3V 至1.8V LDO。 这将有助于隔离模拟和数字电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    昂贵的亚历山大
    感谢您的帮助和响应准备,当然会出现其他问题, 您将会很高兴地在 这些问题的可用性上得到您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历山大

    我有另一个疑问、模拟接地(AVSS)和数字接地(DVSS)应该有一个共同点。  

    在进行第一次电压调节后、我获得一个3.3V 的输出、该输出将是 AVDD、从我共享3.3V 的稳压器的位置开始、我将获取 DVDD 的电压以进行调节、现在问题出现在接地中

    注意:(我将使用 ADSR1292R 的电源方案更新 POST)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Armando、

    通常的做法是使用0欧姆电阻器将这些接地端连接在一起。 务必确保电路板组件侧的接地连接具有直接路径、并且不会与其他信号布线发生冲突。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alexander、有一种方法可以在不使用该电阻的情况下获得数字接地、其想法是在微控制器的帮助下对组件进行测试和编程。 在我的城市,我无法获得这种阻力的价值,所以我不得不等待几天,这就停止了
    开发
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Armando、

    如果在策略性地放置连接时避免返回路径干扰其他信号布线、则在没有0欧姆电阻器的情况下将接地端连接在一起应该很好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alexander,
     我仍然遇到耗材问题。 我使用万用表完成了很多测量、但未连接微控制器引脚(DRDY、DOUT、CLK、DIN、CS、CLK、...) 一切都很好、完全可以、在 "DVDD"中、我得到1.8V 、在"AVDD"中、我得到3.3V。 当我连接 微控制器的其余引脚时、问题就会开始、VDD 引脚的电压会降至0.60V、VDD 引脚的电压会降至2.42左右。 这是正常的吗? 我必须对 UC 进行编程、但直到 我获得合适 的电源、我才能做到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Armando、

    否这不是正常现象。 听起来您的电源是电流限制、但它们无法提供系统所需的电流。 这会导致压降。

    您能否发布原理图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是我正在构建的架构。 因此它一直在更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Armando、

    谢谢! 您能否发布显示3.3V 和1.8V 网络来源的原理图的其余部分?

    您使用什么来供电?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由5V USB 供电、然后由两个稳压器调节电压。 首先是3.3V、其中会获得模拟电压。 第二稳压至1.8V、在这里获得数字电源。 我已经完成了鹰上的方案设计、我将更新该帖子
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Armando、

    期待您的参加! 我将查看您的电源链、并确保所有组件(USB、LDO)能够提供负载消耗的电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alexander 我已经更新了该方案、并且已经完成了验证 、似乎一切正常、sistem 的这一部分由 USB 充电器供电、uC 通过 PC USB 端口供电、因为它是 Launchpad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、  

    电路板是否可能损坏? 我可以做些什么来验证问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Armando、

    这是可能的、我不确定您采取的是哪种 ESD 预防措施。

    您可以探测 VCAP 引脚以进行检查以确保、但我没有任何理由相信器件已损坏。 您能否验证您的上电顺序是否符合数据表中的建议、并探测您的电源以确保它们干净无噪声?

    VCAP1:AVSS + 1.2V
    VCAP2:(AVDD+AVSS)/2
    VCAP3:AVDD + 1.9V

    您的原理图显示的是3.7V 电池、而不是5V USB。

    请提供所用稳压器的器件型号、并确认它们能够提供的电流。 USB 充电器。 然后、将其与器件、uC 以及消耗电流的所有其他元件消耗的电流交叉、以确保不会限制稳压器的电流。

    根据您在上一篇文章中告诉我的内容、这很可能是问题所在。 由于在引入 UC 的附加负载之前一切看起来都很正常、因此我认为额外的负载大于稳压器能够驱动的负载。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我有一个微型 USB 5V 电源和一个电源管理充电器稳压器、用于调节电池电量。 之后是连接电路、两个稳压器各具有不同的输出电压。 我的怀疑是理由,模拟是正确的,但问题是数字的。 我使用两个稳压器德州仪器 TPS73033。 我已经看到了这些问题、我认为我的数字接地电路隔离不是很好、因为电荷在循环。 您能帮助我重新定义我的架构吗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于热噪声、使用电阻分压器从3.3V 稳压器产生1.8V 数字电压并不理想。 是否可以使用1.8V 输入电压稳压器? R11和 R12的价值是什么?

    如果您布置了布局、我可以看一下您的接地。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Alexander、
    我向您发送我的原理图。 我已经更改了1.8V 输出稳压器的电阻分压器。
    因此、在架构中、我展示了电路的实际安装方式、为了验证在连接 SPI 引脚时压降问题、我为电路提供了两个电源。
    -1rst 电源连接到 USB、由5V 充电器供电、可为所有充电器管理电池、稳压器和 ads1292R 供电。
    -第二个电源只为微控制器提供 USB PC 端口。
    因此、我无法理解我做了什么错误、需要测试我的代码、但使用该压降电压不足以执行测试、因为它不符合最低的模拟和数字电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Armando、

    要进行确认、您在将 uC 连接到第二个电源后仍然看到电压降?

    您的原理图的其余部分显示 UC 在哪里?

    注意:VREFN 上的100nF 电容器看起来没有连接。 不过、可能只是一个视觉错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,模式中表示的所有组件都由具有5V 的充电器提供,UCC 由5V PC USB 端口提供电源。 出现此压降 后,我将会选择引脚、MISO、MOSI CS、CLK、START、...
    IAM 使用 Arduino 进行了一些测试、但最终的 UC 是与 launchpad MSP432集成、这就是为什么我不显示其余架构的原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Armando、

    数字引脚连接很可能错误、导致短路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander
    我不理解、此 IC 和 uC 之间应该有一些上拉电阻器、因为连接中没有错误、我检查了几次。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Armando、

    一些客户选择为他们希望保持高电平的引脚使用上拉电阻器、例如/CS。 不过、这并不是必需的。

    此问题的症状听起来像是在连接数字引脚时创建了一条低电阻接地路径。 这会导致对器件电源的电流限制施加应力、从而导致电压下降以限制电流并保护器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    我使用逻辑分析仪验证 SPI 与 ADS1292R 的通信、并获得一些奇怪的结果。

    之后 、我决定使用万用表测量 SPI 通信的 CS 引脚、我验证 4.60V、它是高电平、我认为。 因此、我询问微控制器和 ADS1292R 之间的 SPI 通信是否不应采用一些上拉电阻器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Armando、

    数字引脚电压幅度应等于器件的数字电源。 如果 Arduino 的数字逻辑以不同的幅度运行、则可能需要电平转换器或上拉/下拉电阻器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亚历山大·史密斯,问题已经解决
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    听 Armando 很棒!

    您是最受欢迎的! 如果您有其他问题、请告知我们!