This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,Alexander,
感谢您回答我的问题。
我的项目将具有大约3.7V 电池的电压、尽管我将电池输出电压调节为3.3V、 但这将是整个项目工作的电压。
我的源极是 USB、它插入到5V USB 端口中、之后我有一个充电稳压器、用于调节电池充电器的4.25V 输出。 在此之后、我已经计划放置一个稳压器"TPS73033DBVR"来将电压降低至3.3V (在此阶段、我获得为 ADS1292R 类比 AVDD 供电所需的电压)。
我有另一个稳压器"TPS73033DBVR"、但它具有3.3V 的标准固定电压、因此它需要1.8V 的电压、您可以通过分压器获得所需的1.8V 电压、 但是、我不知道通过这种形式获得的数字电流在多大程度上会保持稳定。
因为我想将模拟电流与数字电流分开、所以我问如何实现这一点
亚历山大
我有另一个疑问、模拟接地(AVSS)和数字接地(DVSS)应该有一个共同点。
在进行第一次电压调节后、我获得一个3.3V 的输出、该输出将是 AVDD、从我共享3.3V 的稳压器的位置开始、我将获取 DVDD 的电压以进行调节、现在问题出现在接地中
注意:(我将使用 ADSR1292R 的电源方案更新 POST)
您好,Alexander,
我仍然遇到耗材问题。 我使用万用表完成了很多测量、但未连接微控制器引脚(DRDY、DOUT、CLK、DIN、CS、CLK、...) 一切都很好、完全可以、在 "DVDD"中、我得到1.8V 、在"AVDD"中、我得到3.3V。 当我连接 微控制器的其余引脚时、问题就会开始、VDD 引脚的电压会降至0.60V、VDD 引脚的电压会降至2.42左右。 这是正常的吗? 我必须对 UC 进行编程、但直到 我获得合适 的电源、我才能做到。
Alexander 我已经更新了该方案、并且已经完成了验证 、似乎一切正常、sistem 的这一部分由 USB 充电器供电、uC 通过 PC USB 端口供电、因为它是 Launchpad
您好、Alexander、
电路板是否可能损坏? 我可以做些什么来验证问题
您好、Alexander、
我向您发送我的原理图。 我已经更改了1.8V 输出稳压器的电阻分压器。
因此、在架构中、我展示了电路的实际安装方式、为了验证在连接 SPI 引脚时压降问题、我为电路提供了两个电源。
-1rst 电源连接到 USB、由5V 充电器供电、可为所有充电器管理电池、稳压器和 ads1292R 供电。
-第二个电源只为微控制器提供 USB PC 端口。
因此、我无法理解我做了什么错误、需要测试我的代码、但使用该压降电压不足以执行测试、因为它不符合最低的模拟和数字电压
是的,模式中表示的所有组件都由具有5V 的充电器提供,UCC 由5V PC USB 端口提供电源。 出现此压降 后,我将会选择引脚、MISO、MOSI CS、CLK、START、...
IAM 使用 Arduino 进行了一些测试、但最终的 UC 是与 launchpad MSP432集成、这就是为什么我不显示其余架构的原因
您好、Alexander
我不理解、此 IC 和 uC 之间应该有一些上拉电阻器、因为连接中没有错误、我检查了几次。
此致