This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC11XEVM-PDK:请在无信号的情况下确认图形数据

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: DDC114, DDC11XEVM-PDK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/717650/ddc11xevm-pdk-please-confirm-the-graph-data-at-no-signal

器件型号:DDC11XEVM-PDK
主题中讨论的其他器件:DDC114

尊敬的专家:

我的客户对 DDC114感兴趣并确认 DDC11xEVM-PDK。

他希望在没有信号的情况下确认统计图。(输入连接到 GND)

请看下面的图表。

他认为噪音很大。

有问题吗?

是否有降噪的想法?  

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinichi、

    我正在与我的团队一起查看我的结果、我将 DDC114连接到我们的一台计算机、并将其中一个输入连接到 GND、我看到代码为~-400。 您的数据似乎是基于50-60Hz 信号、您能更详细地描述一下您的设置、如传感器、采样率和使用的范围。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢你的答复。

    我向客户确认设置、传感器、sanpling rate 和 range。

    然后、我将向您提供反馈。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我检查了客户。

    首先、输入未连接到 GND、未连接到任何位置(开路)。

    此外、客户希望将其结果与另一个 EVM 进行比较。

    请您获取数据。

    下面列出了 EVM 设置。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi-San、

    只是跳进了... 客户可以做的几件事:

    • 他们能否确认是否在盒子中屏蔽 EVM? 输入对拾取任何环境噪声非常敏感
    • TE 图片不是很清楚(样本所在的位置)、我们不知道采样频率是多少、否则、您可以测量时域中的噪声频率... 否则、它们始终可以执行 FFT。
    • 要查看是否存在任何类型的混叠并三重检查噪声的频率是否正确、他们可以更改采样频率...

    我看不到有理由与另一个 EVM 进行比较、因为如果存在这种伪迹、我们显然不会发布器件。 我们需要了解驱动它的特殊条件是什么(断开输出是正确和正常的做法...)

    此致、

    教育

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edu、

    感谢你的答复。

    我将与客户分享您的建议并进行确认。

    如果我收到一些新的信息和问题、我会再次咨询您。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt 和 Edu、您好!

    我的客户确认输入连接到 GND。

    如果您能提供建议、我非常感谢。

    像正弦波这样的波形已经消失。

    我认为这是由外部噪声引起的(可能来自交流电)。 正确吗?

    关于附加的波形、它不是在屏蔽盒(输入连接到 GND)中测量的、这是正常的波形吗?

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、不建议将输入接地。 基本上、输入节点的电压值不为零(输入偏置电压)、因此、当它们短路时、电流将流动、而在实际情况下、理想情况下不应流动电流(它是一个电流测量器件)。 我不知道当您短接输入时应该期待什么。 因此、打开输入是正确的做法、但由于它是一个极低的输入阻抗节点、任何噪声都会在输入端产生电流、因此屏蔽盒有助于降低噪声。  

    我非常确信客户看到的是交流噪声(可能是电力线)耦合。 它们可以从样本中提取频率、并仔细检查频率是否为50或60Hz。 屏蔽盒可以达到目的、这就是我们在实验中使用的方法... 这些器件旨在测量非常小的信号、因此...

    此致、

    教育

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edu、

    感谢你的答复。

    客户只想检查 DDC 11 x EVM 是否正常工作。

    当 EVM 到达时、客户首先检查了 DDC 11 x EVM 的运行情况
    因此、他看到了看起来是(交流?)的输出 噪声。

    即使不建议连接输入和 GND、但 是否可以通过比较 Matt 确认的 GND 连接的数据来评论客户的结果?

    或者 、客户是否应该 将其与输入的屏蔽壳测量的数据进行比较?

    感谢您的热情 帮助。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的... 我们可以将其与此处的 EVM 进行比较、但这对它们没有太大帮助。 最终、他们需要能够在无噪声(我猜)的情况下运行 EVM、因此他们确实需要获得一个屏蔽盒。 为了简单检查基本功能、他们可以做的另一个快速测试是在输入端施加电流、并查看输出直流代码是否发生变化。 例如、将电阻器的一侧连接到虚拟接地的输入端(不要忘记 EVM 是否已在板上)、并向电阻器的另一侧施加电压、即注入电流。

    此致、

    Eduardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Edu、

    感谢你的答复。

    我将与客户分享您的建议。

    然后、如果他获取波形或输出数据、我会再次向您咨询。

    感谢您的帮助。

    此致、
    新一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edu、

    客户将 EVM 放入 Cookie 的 CAN 中、并作为简单的屏蔽箱进行测量
    获得了以下结果。

    如果能提供建议,我将不胜感激。

    (1) Cookie 中的波形

    输入引脚断开。

    此数据是否合理?

    是否有改进的余地?

    (2)可以打开 Cookie

    输入引脚断开。

    (3)


    屏蔽盒中是否有 EVM 的实际数据?

    该数据可用、可以将其与最佳条件进行比较。

    --

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edu、

    客户获得了屏蔽 CAN 的波形。

    如果您能提供建议、我将不胜感激。

    --

    (1)我将其放入糖果盒中、并作为简单的屏蔽盒进行测量

    获得了以下结果。

    (2)当案件被开启时,取得了以下结果。

    (1)和(2)输入均为开路
    还有改进的余地吗?

    (3)

    您能否通过将 EVM 放入屏蔽盒来提供实际测量 EVM 的结果?

    我想用作参考、并将其与数值进行比较。

    --

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Edu、

    这提醒我期待您的建议。

    感谢您的帮助。

    此致、
    新一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    您可以看到干扰在它们关闭包装箱时消失。 剩下的应该是随机噪声。 客户使用的范围和采样率是多少? 它们/您可以对照第6页的 DS rms 数(使用屏蔽盒时)检查噪声的峰峰值。   

    此致、
    教育

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edu、

    感谢你的答复。

    我将与客户分享您的建议。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一