您好!
我在设计中使用的是 ADS4449。 我担心时钟进入 ADC。 如果 Vpp (.636v 或0dBm)进入 ADC 的 LVPECL 时钟对动态范围的影响是什么、ADC 能够使用该时钟执行其操作。
此致
M LOKESWARA Reddy
贝尔
080-22195851
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Reddy、
我使用100MHz 输入时钟对 EVM 进行了一些测试、该时钟在0.421Vpp 到1.12Vpp 之间变化、模拟输入音调为70MHz。 SNR 和 SFDR 结果显示在随附的文件中。 希望这对您的问题有所帮助。
此致、
Jim