This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4449:LVPECL 的时钟输入电平

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS4449
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/722499/ads4449-clock-input-level-for-lvpecl

器件型号:ADS4449

您好!  

   我在设计中使用的是 ADS4449。 我担心时钟进入 ADC。 如果 Vpp (.636v 或0dBm)进入 ADC 的 LVPECL 时钟对动态范围的影响是什么、ADC 能够使用该时钟执行其操作。

此致

M LOKESWARA Reddy

贝尔

080-22195851

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Reddy、

    振幅将影响 ADC 的 SNR 和 SFDR。 请参阅数据表的图26。  

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

          如果使用100Mbps 采样率和输入频率70MHz 和0dBm 时钟(LVPECL),它将对 SNR 和 SFDR 产生什么影响。在哪里可以获得信息?如果使用具有上述规格的 LVDS 时钟,SNR 和 SFDR 有任何改进?

    此致、

    Mlofeswara Reddy

    贝尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bel、

    由于 SFDR 和 SNR 的性能相当恒定、时钟振幅在0.5 - 1.7Vpp 之间、在查看图34和36后、我会根据您的设置估计您的 SNR 约为70dBFS、SFDR 约为87dBc。 时钟振幅在1.4 - 1.7Vpp 之间时、您可能会获得稍好的数字。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

          如果使用100Mbps 采样率和输入频率70MHz 和0dBm 时钟(LVPECL),它将对 SNR 和 SFDR 产生什么影响。在哪里可以获得信息?如果使用具有上述规格的 LVDS 时钟,在 SNR 和 SFDR 方面有任何改进?您应该建议使用任何文档?

    此致、

    Mlofeswara Reddy

    贝尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Reddy、

    我使用100MHz 输入时钟对 EVM 进行了一些测试、该时钟在0.421Vpp 到1.12Vpp 之间变化、模拟输入音调为70MHz。 SNR 和 SFDR 结果显示在随附的文件中。 希望这对您的问题有所帮助。  

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../ADS4449EVM-Test.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

       感谢你的答复。

    此致、

    M LOKESWARA Reddy

    贝尔