Other Parts Discussed in Thread: ADS8860, ISO7741
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS8860 主题中讨论的其他器件: ISO7741
我们计划结合使用 ADS8860 ADC 和 ISO7741隔离器组装的菊花链模块。 我们将处理通信时序和最大 SCLK 频率。 由于使用了隔离器、ADS8860数据表中提到的 TD-CK-DO = 13.4ns MAX 参数(从 SCLK 变为低电平到 DOUT 上的有效数据的延迟)对于我们的应用非常重要。
我想问一下、TD-CK-DO 时间与 SCLK 频率之间是否存在任何关系?
第二个问题是 TD-CK-DO 时间与 DOUT 引脚负载(寄生电容等)有何关系? 在我们的应用中、DOUT 通过源端接电阻~33欧姆连接到 ISO7741。