This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8554:TUE 解释

Guru**** 2554710 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8554

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/682726/dac8554-tue-interpretation

器件型号:DAC8554

你(们)好

我有8个不同的板(每块板上一个 DAC8554)。 我已完成以下测试:

-在所有8个板上将所有输出设置为50、000。

所有电路板上使用的-Vref 约为1.25V (大约是因为电路板间存在差异)

结果已附加

根据 DAC8554数据表、我计算出的 TUE 为 FSR 的0.971815%、如果 Vref = 1.25V、则相当于12.1mV。

鉴于此 TUE、我预计所有通道之间的变化不会超过绝对最大值12.1mV。 然而、这个测试显示、8个 DAC 中的3个 DAC 的输出"偏离"至裕度值12和13mV……

我缺少什么? 这是 TUE 的解释方式吗?  

感谢你的帮助

Isabelle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Isabelle、

    感谢您的查询。 我很期待这件事。 我明天会回来。

    此致、
    Uttam Sahu
    精密 DAC 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Isabelle、

    只需添加几条注释、以帮助在 Uttam 研究时加快处理速度。

    这些测量值实际上应该以某种方式标准化为基准值-或者、请提供测量的基准值、在进行 VOUT 测量的同时进行测量。 数据表中指定了与 DAC 本身相关的误差、即假定一个完美基准、但是您共享的测量值是绝对电压输出值-这里的一些误差由基准引起。

    关于您的 TUE 计算、我不确定我是否能够很好地了解您的方法是如何获得该结果。 也许您可以分享您的计算结果等以更好地理解。 对于类似这样的较旧数据表、这可能很复杂、但实际上、我们应该查看有关相对精度、零量程误差和增益误差的典型规格、以便了解室内的性能。 在温度范围内、如果电气特性表的顶线条件规定工作温度范围为-40C 至105C、则可以实现最大值。

    关于方差的计算-我不确定数据集只是单器件通道到通道的方差有多大相关性、而这在统计上并不重要。 数据表数字应基于更大的数据池、大约30个单元、通过代理120个多个批次的通道。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 DACS 公爵的评论。  

    我正在再次运行同一测试、这次会记录测量期间的所有基准电压、并今天向您提供结果。

    对于 TUE 计算、我提到了这个 e2e 帖子中讨论的计算: 其中"0.9718% FSR maximum"是 DAC8554的结论。

    当我可以简单地使用范围(=max 个输出- min 个输出)时、我选择了方差作为通道间指示器。 范围是我们通常用于输出精度和稳定性生产测试的范围。 到目前为止、这是我尝试验证输出是否确实处于 FSR 的0.9718%之内的方法。

    Isabelle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Isabelle、

    谢谢。

    该帖子具有我在那里提到的正确计算。 对于您的测试、如果您在室内进行操作、我们通常应考虑我提到的典型规格。

    让我们看看您的下一轮测量、然后从那里开始。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是第一个表中的新测量值:

    第二个表是标题中的"标准化为 Vref"的值、公式。

    第三个表只是与数字一起播放:它是第二个表值与 76.2951094834821 =(50,000/65535)* 100之间的差异

    请注意、8个电路板与我在第一篇文章中的初始测试相同、但我们有一个调整 Vref 以匹配 DAC 输出以满足我们的应用需求的 Trigot。 因此、DAC 输出的失调电压并不是很重要、因为它可以通过调整 Vref 进行调节。 只有通道间的变化才是一个问题。  

    谢谢

    Isabelle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Isabelle、

    我对拖延答复表示歉意。 实际性能在很多情况下取决于实际电路和测量值。 请提供有关如何进行测量的详细信息吗? 如有可能、请分享原理图。

    此致、
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用一个4 1/2位精密万用表来测量(BK 精密2831E 型)、并使用两个单独的细探针来测量信号和接地。 它们具有相同的长度(约12英寸)。

    我将直接从 IC 引脚测量 DAC 输出电压:

    感谢您的帮助、Uttam。

    Isabelle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    考虑到 Uttam 的时区差异、再次"标记"。

    [引用 USER="Isabelle Guitard">请注意、8个板与我在第一篇帖子中的初始测试相同、但我们有一个调整 Vref 的 Trigot、以使 DAC 输出符合我们的应用需求。 因此、DAC 输出的失调电压并不是很重要、因为它可以通过调整 Vref 进行调节。 只有通道间的变化才是一个问题。  [/报价]

    在进行这组最近的测量之前、是否应用了此修整程序? 如果是、您能更详细地描述确切的修整过程吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、最近的一组测量发生在 Trigot 程序之后。

    VREF 来自 该 LDO 、TrimPOT 是该 LDO 输出引脚上分压器的一部分、可将其设置为 大约1.25V。  

    DAC 输出通常连接到放大级(基于运算放大器)、"TrimPOT 过程"包括调节 Vref 以匹配放大后所需的输出。

    然而、当进行最后一组测量时、DAC 输出引脚悬空(与运算放大器电路断开)、因此我不相信运算放大器会产生影响。

    Isabelle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Isabelle、

    还有几个细化问题、以确保我们完全理解这一点。

    最后、您在表中显示的测量 VREF 值是否是进行 VOUT 测量时的实际 VREF 值? 或者、VREF 是否在两次测量之间进行了一些调整?

    在这种情况下、当 DAC 输出悬空、未连接到放大器时、如何执行 TrimPOT 程序? 输出端进行测量? Trimpot 测量结果是什么样的? 在单个代码上进行测量? 最佳拟合的两个代码行? 测量中应用的任何计算结果是否会得出合适的 VREF?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望这一详细程序能够澄清您的所有问题:

    8个板中每个板的分步过程 (适用于我发送的最后一个测量):

    1、向所有4个输出发送32、767个输出

    2.在监控4个放大的输出电压的同时调整三电位计、直到它们全部4个都适合可接受的电压窗口(4.9V - 5.1V 是我在本例中使用的窗口、 但是、我正在进行分析以确定此窗口的范围、因此我的第一篇文章询问了如何解读 TUE、以便我更好地了解 DAC8554的预期性能)

    3、切勿再次触碰此板上的电位计

    4.断开运算放大器级与 DAC 输出的连接

    5、向所有4个输出发送50、000并测量 DAC 输出引脚上的电压

    Isabelle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Isabelle、

    感谢您的耐心、并向我们解释了所有这些内容。 这有助于使整个画面更加清晰。

    我仍想澄清的前几个问题之一,虽然我认为我知道答案,但它仍然是一个重要的细节,即何时按这个顺序衡量参考。 我会假设与步骤5并行? 在电路的稍后阶段执行一些校准可能会解释为什么当我们查看 DAC 本身时、情况会有点奇怪、 但我的主要问题是、基准:VOUT 误差计算对于如此多的通道而言会如此糟糕、因为我们所关注的只是 DAC 子电路精度关系。

    我要讨论的另一个问题是、通常情况下、对于 DAC 来说、增益误差(和基准误差)源通常决定着系统精度。 基准误差在本质上直接转换为绝对值的增益误差、但在与基准标准化的计算中当然不会。 在增益误差校准中、通常会执行两点最佳拟合测量线、以便正确校准增益误差、而不是单点测量。 如果您进行单点测量、偏移误差的影响可能会"混叠"到增益校准中。

    针对您的问题"到目前为止"-就 DAC 数据表而言、您基本上可以将规格表视为定义任何给定通道的性能。 您不能将通道之间的任何相互关系假设得非常相同、因为您不会假设两个单独的器件之间存在任何关系。 因此、在进行 TUE 计算后、您可以假设另一个通道可能具有完全相反的误差极性、但这种情况可能存在、也可能不存在。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Isabelle、

    dii 您会有机会按照 Kevin 的建议校准电路中的增益误差? 如果您需要了解精密 DAC 中少数静态参数的定义、可以阅读以下文章:

    e2e.ti.com/.../dac-essentials-static-specifications-amp-linearity

    此致、
    Uttam