你(们)好
我有8个不同的板(每块板上一个 DAC8554)。 我已完成以下测试:
-在所有8个板上将所有输出设置为50、000。
所有电路板上使用的-Vref 约为1.25V (大约是因为电路板间存在差异)
结果已附加
根据 DAC8554数据表、我计算出的 TUE 为 FSR 的0.971815%、如果 Vref = 1.25V、则相当于12.1mV。
鉴于此 TUE、我预计所有通道之间的变化不会超过绝对最大值12.1mV。 然而、这个测试显示、8个 DAC 中的3个 DAC 的输出"偏离"至裕度值12和13mV……
我缺少什么? 这是 TUE 的解释方式吗?
感谢你的帮助
Isabelle