This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7852:将 ADS7852与 RM57L843的 EMIF 连接

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: RM57L843, ADS7852

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/679479/ads7852-interfacing-ads7852-with-emif-of-rm57l843

器件型号:ADS7852
主题中讨论的其他器件:RM57L843

您好!

我必须将 ADS7852与 RM57L843的 EMIF 连接。 在 ADS7852的输出引脚上连接电压转换器(输入为5V 至3.3V、或者输入为3.3V)之后、我应该如何连接控制线?

此致、

Zain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zain、

    请看一下 ADS8342EVM、这基本上就是您连接 ADS7852的方式。 您可能需要使用地址总线来选择激活芯片选择、这是通过使用地址解码器芯片(我们使用了 SN74LVC138)完成的。 对于时钟输入、您可以使用 RM57L843中的计时器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Tom、
    感谢您的快速回答。 我已附上我的设计的参考方框图。 在此设计中、所有数据和控制线都通过收发器(也包括电压转换器3.3V-5V 或5V-3.3V)。
    1)。 ADS7852的输出线路与 RM57L83582的 EMIF 数据线路相连。
    2)。 ADS7852的地址线(A0、A1、A2)与 RM57L843的三个 GIO 相连。
    3)。 ADS7852的 CS*与 RM57L843的"EMIF_CS3"相连。
    4)。 ADS7852的 WR_*与 RM57L843的"EMIF_WE"相连。
    5)。 ADS7852的 RD*与 RM57L843的"EMIF_OE"相连。
    6)。 ADS7852的 BUSY*与 RM57L843的"外部中断"连接。
    此系统配置是否正常? 可以用吗?



    此致

    Zain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zain、

    这看起来很好!  如果您有任何问题、请告知我们。  周末愉快!