请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS7852 主题中讨论的其他器件:RM57L843、
您好!
我必须将 ADS7852与 RM57L843的 EMIF 连接。 在 ADS7852的输出引脚上连接电压转换器(输入为5V 至3.3V、或者输入为3.3V)之后、我应该如何连接控制线?
此致、
Zain
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Tom、
感谢您的快速回答。 我已附上我的设计的参考方框图。 在此设计中、所有数据和控制线都通过收发器(也包括电压转换器3.3V-5V 或5V-3.3V)。
1)。 ADS7852的输出线路与 RM57L83582的 EMIF 数据线路相连。
2)。 ADS7852的地址线(A0、A1、A2)与 RM57L843的三个 GIO 相连。
3)。 ADS7852的 CS*与 RM57L843的"EMIF_CS3"相连。
4)。 ADS7852的 WR_*与 RM57L843的"EMIF_WE"相连。
5)。 ADS7852的 RD*与 RM57L843的"EMIF_OE"相连。
6)。 ADS7852的 BUSY*与 RM57L843的"外部中断"连接。
此系统配置是否正常? 可以用吗?
此致
Zain