This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA970:PGA970 - PGA970EVM -存储器

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/680138/pga970-pga970---pga970evm---memory

器件型号:PGA970

您好、TI 团队、

我正在使用 PGA970和 PGA970EVM 的评估板 、并使用 PGA970 GUI 配置 PGA970寄存器。

首先、我要生成一个正弦波、为此 、我使用波形生成、然后单击"填充波形表"以填充该表、然后单击"写入"以将该数据写入存储器。 然后、我使用"General"按钮生成信号、输出中没有任何内容。

我想知道我们如何访问波形专用的存储器、波形存储器、以验证波形的包含。

我已验证 FRAM 和 DEVRAM 的包含、但上面没有任何内容。

我提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bonkhal、

    您是否启用了器件的所有模拟电源? 请确保您的设置配置如下:

    必须打开 VREF 缓冲器、模拟电源和 VCM 使能。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    首先,谢谢你的回答。

    是的,我具有相同的配置,如下所示:

    然后,我看一下我在 P1A 和 P2A 输出上的情况,我得到了以下结果:

    我们可以看到 、P1A 和 P2A 上的情况相同、这是正常的、因为在 J2和 J7上、跳线位于引脚1和2之间、从而放大 P1A 和 P2A。

    但是、我认为这不是我们想要获得的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的配置: