请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PGA970 您好、TI 团队、
我正在使用 PGA970和 PGA970EVM 的评估板 、并使用 PGA970 GUI 配置 PGA970寄存器。
首先、我要生成一个正弦波、为此 、我使用波形生成、然后单击"填充波形表"以填充该表、然后单击"写入"以将该数据写入存储器。 然后、我使用"General"按钮生成信号、输出中没有任何内容。
我想知道我们如何访问波形专用的存储器、波形存储器、以验证波形的包含。
我已验证 FRAM 和 DEVRAM 的包含、但上面没有任何内容。
我提前感谢您。