This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82:DAC38RF82

Guru**** 2914590 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38J82, DAC38RF82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1190439/dac38rf82-dac38rf82

器件型号:DAC38RF82
主题中讨论的其他器件: DAC38J82

你(们)好。

这是 上一个线程的后续操作。 刚刚再次回到这个项目、并尝试了150MSps 配置、但它不起作用。  

我们当前的 FPGA -> DAC 以 250MSPS 符号速率运行、FPGA JESD204 4通道的线路速率为10Gbps。  串行器/解串器速率为2.5Gbps。 JESD 格式为42111。 interp=8x。 DACCLKP/N 引脚时钟频率为250MHz、SYSREF 脉冲频率为7.8125Mhz。  

我提出 了我们有效的250MSPS DAC 寄存器设置、尝试进行比较、并有几个问题。 (VCO =8.9Ghz、速率="00"(满))

1) 1)数据表中的表3。 通道速率与串行器/解串器 PLL 输出频率列线路速率之间的关系、这是总吞吐量(10Gbps)还是串行器/解串器速率(2.5Gbps)? 我假设它应该是总吞吐量。 串行器/解串器 PLL 时钟为2.5GHz。

2) 2)图28。 串行器/解串器 PLL 的参考时钟。 什么是串行器/解串器 PLL REFCLK? 根据我们在 SRDS_CLK_CFG 中的设置,串行器/解串器 PLL REFCLK 应为 8.9Ghz/4 = 2.225Ghz。 但是、根据表4中 MPY 为 x14的值、串行器/解串器 PLL 参考时钟应为2.5GHz/5=500MHz。

请参阅随附的 DAC 寄存器设置电子表格。  

非常感谢!

 

e2e.ti.com/.../DAC38RF82_5F00_Config.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    修复了 SYSREF。 SYNC 信号在"1"处生效、并向 DAC 接收输出。

    但无法获得符号速率为150Mhz 的8PSK 星座。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、得到了具有150ms/s 的8PSK 星座

    但中心频率更改为900MHz。 在250MS/s (10Gbps 数据速率)下、中心频率为1.2G。 如何保持相同的中心频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试使用 LO。 由于采样率已降低、您发送的模式是否可能不正确? 也许改变这一点也会解决您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是 LO?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉。 我想说 NCO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我一直在使用 NCO 频率寄存器值。 但 DAC 输出频率仍以889Hz 为中心。 我需要查看其他寄存器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您将需要使用复杂的输入数据。 然后、输出将以 NCO 频率为中心。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是指 DAC 的输入数据??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 FPGA 的数据或馈送 DAC 的任何数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但我们到 DAC 的数据仅是 IQ 对。  

    对于1.2GHz 中心 F 输出的电流设置、我注意到 A 的 NCO F 寄存器设置为1.55Ghz、B 的 NCO 寄存器设置为2.55GHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果使用 LMF = 421、则 DAC_A 只能有一个 NCO 如果将 VCO 设置为8.9GHz、1.2GHz NCO 的寄存器值如下:

    第1页

    添加了0x1E  数据0x1142

    添加了0x1F  数据0x508A

    添加了0x20  数据0x2284

    不确定为什么您要讨论 A 的寄存器和 B 的寄存器。当使用1个 I/Q 的 LMF = 421时、您只能有一个 DAC 如果您要为 DAC A 使用2个 I/Q、这将不适用于8.9GHz 的采样率。 串行器/解串器通道将快速运行。 如果这是您需要的、LMF 将需要更改为442、插值必须为16倍或24倍。