This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08EVM:未连接硬件。 就绪

Guru**** 2930660 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1226390/ads124s08evm-hardware-not-connected-ready

器件型号:ADS124S08EVM

您好!

我已安装 ADS124S028EVM 软件。

当我打开 Delta-Sigma ADC 评估软件时、会显示"Hardware not connected. 准备就绪..."

附件为设备管理器屏幕截图。  我在 "TivaWare Bulk Devices"下看到了带有警告符号的"通用器件"

如何解决此问题?

BRS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    连接 ADS124S08EVM 后、我在器件管理器中看不到任何变化。 我可以看到 D4呈绿色亮起、D3呈红色亮起、D1有时不亮起。

    谢谢  

    BRS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kian:

    通常,驱动程序是自动安装的,因为驱动程序是本机 MS Windows 驱动程序。  但是、如果之前安装了 Tiva 的驱动程序、关联可能会丢失。  在这种情况下,关联将丢失,因此必须手动关联驱动程序。

    您遇到的问题与以下 E2E 文章类似:

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1014375/ads124s08evm-ads124s08evm-windows-10-usb-driver

    在给出的响应之后、您应该能够手动关联驱动程序。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    我已阅读此帖子、尝试但未解决。 区别是我没有未知的设备来管理 USB 是否插入或关闭。

    我还在我同事的电脑上尝试了一下。 它也不起作用。

    谢谢

    BRS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kian:

    原始文章显示您有未知设备。  这是什么与! 含义的内部。  您是否纠正了此问题?

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    我没有纠正这个问题。 我在"其他设备"中看不到任何新的未知设备、无论是否插入 USB。 三角形显示的是我手动安装 DEVICE_BULK_INF 文件时的情况。

    我认为我的问题与您提到的帖子不同

    谢谢

    BRS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kian:

    这不是完全相同的问题、但结果是相同的。  设备已知、但驱动程序未正确识别。  在您的第一个屏幕截图中、该器件被标识为 TivaWare 批量器件。  在您的最新屏幕截图中、该器件显示为 TivaWare 器件固件升级(DFU 类)。  因此、现在似乎固件意外从微控制器中擦除、需要重新安装。  此时还会显示您现在已经将 DFU 驱动程序关联为通用批量驱动程序。  这些驱动程序并不相同。

    那么、现在我们有很多工作要做。  固件需要下载到 Tiva 微控制器、它需要安装正确的驱动程序才能使 DFU 模式正常工作。  驱动程序应位于 Delta-Sigma 评估 GUI 安装目录下。

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\DSEvalSW\Drivers

    如果安装正确完成、您应该看到 boot_usb.inf 和 usb_dev_bulk.in  要正确地关联正确的驱动程序、请右键点击 TivaWare 器件固件升级和更新驱动程序下指示的器件。

    •  从计算机上的可用驱动程序列表中选择"让我选择",然后单击"下一步"
    • 在"浏览计算机上的驱动程序"中, 让我从计算机上的可用驱动程序列表中选择,然后单击"下一步"
    • 如果您在列表中看到 TivaWare 器件固件升级、请选择它、否则选择从磁盘安装
    • 如上所示,浏览到驱动程序文件列表中的位置,然后选择 boot_usb.inf,然后选择 OK,再选择 Next。
    • 驱动程序应正确安装、并且应在设备管理器中正确显示

    如果我们正确看到与 TivaWare 器件固件升级相关的驱动程序、我们可以转到后续步骤。  请告诉我、在没有显示驾驶员三角形的情况下、此步骤现在是否工作正常。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    我逐步做到这一点、但这里显示了

    BRS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kian:

    您正在尝试更新哪个驱动程序?  从您显示的最后一个屏幕截图中、EVM 会作为 TivaWare 器件固件升级进行枚举、这意味着固件已从 Tiva 微闪存中擦除。  如果您尝试加载 USB Bulk 驱动程序来代替 DFU 驱动程序、则会出现问题、因为该驱动程序应为 DFU 器件而不是批量器件。  如果要为 DFU 安装驱动程序、则需要使用 boot_usb 驱动程序。

    我们需要确保在每一步中都加载正确的驱动程序。  正确安装 DFU 驱动程序后、我们可以尝试重新刷新 Tiva。  然后、固件将尝试将 EVM 枚举为批量器件、然后我们可以更新该驱动程序。

    此致、

    Bob B