Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08EVM
您好!
我已安装 ADS124S028EVM 软件。
当我打开 Delta-Sigma ADC 评估软件时、会显示"Hardware not connected. 准备就绪..."

附件为设备管理器屏幕截图。 我在 "TivaWare Bulk Devices"下看到了带有警告符号的"通用器件"
如何解决此问题?
BRS
简
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08EVM
您好!
我已安装 ADS124S028EVM 软件。
当我打开 Delta-Sigma ADC 评估软件时、会显示"Hardware not connected. 准备就绪..."

附件为设备管理器屏幕截图。 我在 "TivaWare Bulk Devices"下看到了带有警告符号的"通用器件"
如何解决此问题?
BRS
简
尊敬的 Kian:
通常,驱动程序是自动安装的,因为驱动程序是本机 MS Windows 驱动程序。 但是、如果之前安装了 Tiva 的驱动程序、关联可能会丢失。 在这种情况下,关联将丢失,因此必须手动关联驱动程序。
您遇到的问题与以下 E2E 文章类似:
在给出的响应之后、您应该能够手动关联驱动程序。
此致、
Bob B
尊敬的 Kian:
这不是完全相同的问题、但结果是相同的。 设备已知、但驱动程序未正确识别。 在您的第一个屏幕截图中、该器件被标识为 TivaWare 批量器件。 在您的最新屏幕截图中、该器件显示为 TivaWare 器件固件升级(DFU 类)。 因此、现在似乎固件意外从微控制器中擦除、需要重新安装。 此时还会显示您现在已经将 DFU 驱动程序关联为通用批量驱动程序。 这些驱动程序并不相同。
那么、现在我们有很多工作要做。 固件需要下载到 Tiva 微控制器、它需要安装正确的驱动程序才能使 DFU 模式正常工作。 驱动程序应位于 Delta-Sigma 评估 GUI 安装目录下。
C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\DSEvalSW\Drivers
如果安装正确完成、您应该看到 boot_usb.inf 和 usb_dev_bulk.in 要正确地关联正确的驱动程序、请右键点击 TivaWare 器件固件升级和更新驱动程序下指示的器件。
如果我们正确看到与 TivaWare 器件固件升级相关的驱动程序、我们可以转到后续步骤。 请告诉我、在没有显示驾驶员三角形的情况下、此步骤现在是否工作正常。
此致、
Bob B
尊敬的 Kian:
您正在尝试更新哪个驱动程序? 从您显示的最后一个屏幕截图中、EVM 会作为 TivaWare 器件固件升级进行枚举、这意味着固件已从 Tiva 微闪存中擦除。 如果您尝试加载 USB Bulk 驱动程序来代替 DFU 驱动程序、则会出现问题、因为该驱动程序应为 DFU 器件而不是批量器件。 如果要为 DFU 安装驱动程序、则需要使用 boot_usb 驱动程序。
我们需要确保在每一步中都加载正确的驱动程序。 正确安装 DFU 驱动程序后、我们可以尝试重新刷新 Tiva。 然后、固件将尝试将 EVM 枚举为批量器件、然后我们可以更新该驱动程序。
此致、
Bob B