主题中讨论的其他器件: LMK04828、 TPS74901
大家好。
ADC:ADC12J2700
时钟:LMK04828.
FPGA : KINTEX UlteraSCALE
它具有上述配置、正在使用 Xilinx FPGA JESD204B IP。
在使用 FPGA ILA 检查 JESD204B 的 SYNC 信号时、有时会发生故障。
发生 SYNC 信号故障的条件是什么?
2. ADC 环境温度的变化是否会导致 SYNC 信号下降?
请提供帮助。 谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好。
ADC:ADC12J2700
时钟:LMK04828.
FPGA : KINTEX UlteraSCALE
它具有上述配置、正在使用 Xilinx FPGA JESD204B IP。
在使用 FPGA ILA 检查 JESD204B 的 SYNC 信号时、有时会发生故障。
发生 SYNC 信号故障的条件是什么?
2. ADC 环境温度的变化是否会导致 SYNC 信号下降?
请提供帮助。 谢谢你。
大家好
感谢您的回答。
我要按照你告诉我的方式应用它之后再尝试它。
我还有一个问题。
查看 ADC12J400EVM-SCH_A0原理图、可以看到传递到 FPGA 的 LVDS 信号在 LMK04828的输出端没有560Ω Ω。
当 LMK04828寄存器值设置为 LVDS 时:移除560Ω μ DMA
当 LMK04828寄存器值设置为 HSDS 时:应用560Ω μ s
以上是否正确?

Regars、
Sungdae.