This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12J2700:FPGA JESD204B 同步错误状态

Guru**** 2584225 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12J2700, LMK04828, TPS74901

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1220191/adc12j2700-fpga-jesd204b-sync-error-condition

器件型号:ADC12J2700
主题中讨论的其他器件: LMK04828TPS74901

大家好。  

ADC:ADC12J2700

时钟:LMK04828.

FPGA : KINTEX UlteraSCALE

它具有上述配置、正在使用 Xilinx FPGA JESD204B IP。
在使用 FPGA ILA 检查 JESD204B 的 SYNC 信号时、有时会发生故障。


发生 SYNC 信号故障的条件是什么?


2. ADC 环境温度的变化是否会导致 SYNC 信号下降?

请提供帮助。  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 ADC 的功率受到干扰或 ADC 的时钟受到干扰、同步信号将处于低电平并断开链路。 另一个原因是信号完整性问题。 您能否将采样频率降低一半、然后看看您是否仍然看到问题?

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    感谢您的回答。

    使用 TPS74901 LDO 配置 ADC 电源。 对此、我们满怀信心地认为它是稳定的。

    将频率减半的实验尚未确认。

    另一个问题是、在 LMK04828中设置 SYSREF LVDS
    在 ADC12J2700前面施加100 Ω 端接电阻可解决同步故障。
    在这种情况下、我可以知道原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好  

    您能否确认在何处添加100欧姆电阻器? 它是否以差分方式添加在 ADC 的 SYSREF 输入的正负引脚上?

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    안녕 μ A

    아래 그림과 같이 R1 저항을 추가하는 작업입니다。

    R1을 제거하면 SYNC FAULT가 트리거됩니다。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    如下图所示、这是添加 R1电阻器的操作。

    移除 R1会触发 SYNC 故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    如下图所示、这是添加 R1电阻器的操作。

    移除 R1会触发 SYNC 故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果使用 LVDS 输出选项、则需要在 LMK04828输出端使用一个电阻器。  ADC 的 sysref p 和 n 引脚之间存在100欧姆的差分、因此我认为最好的选择是使用540欧姆而不是100欧姆。  

    Regars、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    感谢您的回答。

    我要按照你告诉我的方式应用它之后再尝试它。

    我还有一个问题。
    查看 ADC12J400EVM-SCH_A0原理图、可以看到传递到 FPGA 的 LVDS 信号在 LMK04828的输出端没有560Ω Ω。

    当 LMK04828寄存器值设置为 LVDS 时:移除560Ω μ DMA
    当 LMK04828寄存器值设置为 HSDS 时:应用560Ω μ s
    以上是否正确?

    Regars、

    Sungdae.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sungdae:

    您能否将有关 LMK04828的问题发布到时钟团队论坛、并查看 LVDS 驱动器输出需要哪种终端?

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    感谢您的回答。

    在报告和审查数据表修订版2015时、没有相关内容、但在查看最新的2020年数据表时、确认有相关内容。
    谢谢你

    Regars、

    Sungdae.