Other Parts Discussed in Thread: ADS5474EVM, ADS5474
主题中讨论的其他器件:TSW1400EVM、、 ADS5474
大家好、
我们的客户 已将 ADS5474EVM 连接到 TSW1400EVM 并运行 HSDC Pro。 除了 LED4之外的所有 LED 都很亮、但他没有从 HSDC Pro 获得任何读数、甚至没有噪声。 请在下方查看 HSDC Pro 和器件管理器的屏幕截图。



This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: ADS5474EVM, ADS5474
大家好、
我们的客户 已将 ADS5474EVM 连接到 TSW1400EVM 并运行 HSDC Pro。 除了 LED4之外的所有 LED 都很亮、但他没有从 HSDC Pro 获得任何读数、甚至没有噪声。 请在下方查看 HSDC Pro 和器件管理器的屏幕截图。



大家好,Danilo,
请检查客户是否正确为电路板供电。 J12应为 5V、J14和 J7应为3.3V。 客户似乎在使用来自 TSW1400 EVM 的3.3V 电压、但从图像来看、J7是否已连接(但很难判断)。 J14 / J7之间的电流消耗应~270mA。 我无法分辨他们的5V 电源正在使用什么、但电流消耗应该为~350mA。 (我在实验室进行测试)。 所有跳线都应采用用户指南中列出的默认配置。
在尝试输入信号之前、确保客户能够捕获本底噪声。 这是双通道器件、请参阅用户指南中的第19页。 一个通道使用平衡-非平衡变压器(J11)、一个通道使用放大器(J10)。
此致、Amy
大家好,Danilo,
客户是否确认他们看到的电流消耗与我在实验室 EVM 上测试的相似? ( 在 J14/J7之间消耗的电流应~270mA。 5V 电源的电流消耗应为~350mA)。 此外、HSDC Pro 在尝试采集数据时是否会抛出任何错误? 如果是、请提供这些错误的屏幕截图。 最后一个需要确认的问题-对 ADS5474EVM 或 TSW1400EVM 是否进行了任何修改?
此致、Amy
尊敬的 Amy:
请在下方查看我们的客户的更新。
J12-J19的电流大约为316mA、J14/J7的电流总共约为240mA。 电路板未修改。 在 HSDC 没有显示错误之前、指示灯在 TSW1400上亮起。 但这次,我没有 LED 照明和错误,不找到固件。 无固件、请选择一个器件以加载到板中的固件。 还有一点我之前提到的、ADS5474上的芯片产生了大量热量。
此致、
Danilo.
您好,Danilo,
为了获取捕获信息、客户是否按照以下步骤操作(我可以从随附的图片中看到他这样做了、但希望再次检查)?

a.如果您未看到上述弹出窗口、请通过选择"Instrument Options"->"Connect to the Board"来连接到电路板。

7.在左上角的下拉菜单中、选择"ADS5474"、并在询问您是否要更新固件时选择"Yes"。

8.选中 "Auto Calc of… 复选框、将"ADC Output Data Rate"设置为"10M"、即所需的 ADC 模拟输入频率(我使用的是4.8M)、将"ADC Input Target Frequency"设置为"4.8M"、(这会更改为 4.801788330M、因为需要一个主要数字来获得最佳数据)、然后选择"Capture"。 请注意、EVM 中的平衡-非平衡变压器只能接受高于4.5MHz 的信号。
A.您的模拟输入频率是多少?

除了上述步骤之外、请找到我的设置图片以及也对其进行了说明的图表。


最后、如果这些步骤都不显示捕捉、您能否探测 EVM 上采样时钟(引脚10、正极和引脚11、负极)引脚处的 ADC5474部件?如果您看到信号、请告知我? 谢谢!
此致!
Andrea