This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5474EVM:连接 HSDC Pro

Guru**** 2514345 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS5474EVM, ADS5474

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1205630/ads5474evm-connect-with-hsdc-pro

器件型号:ADS5474EVM
主题中讨论的其他器件:TSW1400EVM、、 ADS5474

大家好、

我们的客户 已将 ADS5474EVM 连接到 TSW1400EVM 并运行 HSDC Pro。 除了 LED4之外的所有 LED 都很亮、但他没有从 HSDC Pro 获得任何读数、甚至没有噪声。 请在下方查看 HSDC Pro 和器件管理器的屏幕截图。

他还补充说、他的 应用是从连接到 PMT 的200MHz 电流放大器收集信号。   随附了放大器参数以及电路板的图像。 他想知道如何配置 HSDC Pro 和用户指南中的表1中的跳线。  应该连接到哪个输入、J11或 J10?
  
此致、
Danilo.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Danilo,

    我们将对此进行检查。 客户之前是否已成功在 HSDC Pro 中获得捕获?  

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy:

    我们的客户两周前购买了评估模块。 这是他们第一次使用电路板。

    此致、

    Danilo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy:

    我们希望了解这一调查的最新情况。

    此致、

    Danilo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Danilo,

    请检查客户是否正确为电路板供电。 J12应为 5V、J14和 J7应为3.3V。 客户似乎在使用来自 TSW1400 EVM 的3.3V 电压、但从图像来看、J7是否已连接(但很难判断)。  J14 / J7之间的电流消耗应~270mA。 我无法分辨他们的5V 电源正在使用什么、但电流消耗应该为~350mA。 (我在实验室进行测试)。 所有跳线都应采用用户指南中列出的默认配置。  

    在尝试输入信号之前、确保客户能够捕获本底噪声。 这是双通道器件、请参阅用户指南中的第19页。 一个通道使用平衡-非平衡变压器(J11)、一个通道使用放大器(J10)。  

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是我在具有到 J11的输入信号的终端上看到的内容:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy:

    在上一封电子邮件中、J14和 J7并联连接到来自 TSW1400的3.3V 电源。 J12作为 TSW1400连接到了5V 电源。
    没有任何的声音。

    在新配置中、J14和 J7并联连接到3.3V 独立电源。 J12作为 TSW1400连接到了5V 电源。

    如所附图片所示,仍然没有任何噪音。

    问题出在哪呢?
    此致、
    Danilo.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Danilo,

    客户是否确认他们看到的电流消耗与我在实验室 EVM 上测试的相似? ( 在 J14/J7之间消耗的电流应~270mA。 5V 电源的电流消耗应为~350mA)。 此外、HSDC Pro 在尝试采集数据时是否会抛出任何错误? 如果是、请提供这些错误的屏幕截图。 最后一个需要确认的问题-对 ADS5474EVM 或 TSW1400EVM 是否进行了任何修改?

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy:

    请在下方查看我们的客户的更新。

     J12-J19的电流大约为316mA、J14/J7的电流总共约为240mA。 电路板未修改。 在 HSDC 没有显示错误之前、指示灯在 TSW1400上亮起。 但这次,我没有 LED 照明和错误,不找到固件。 无固件、请选择一个器件以加载到板中的固件。  还有一点我之前提到的、ADS5474上的芯片产生了大量热量。

    此致、

    Danilo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Danilo,

    电流消耗看起来没有问题。 检查 FPGA 电压电源、以确保电流限制至少为4A、以确保固件可以正确安装。 在您提供的照片中、固件安装正确、LED 指示灯正确无误。 尝试在芯片上放置风扇来减少热量。  

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy:

    这是我们客户的反馈。

    我曾尝试使用5V 10A 电源、但仍未获得任何输出、如附图所示。

    问题出在哪呢?
    此致、
    Danilo.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Danilo,

    客户似乎能够拍摄图像(第一张图像)。 请检查它们是否在没有模拟输入的情况下获得本底噪声并提供输出 HSDC Pro Capture。

    客户使用什么作为时钟源? 模拟输入源?

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Danilo,

    请要求客户提供时钟源输出幅值。 正如 Amy 指出的、我们需要时钟和模拟输入源的型号。

    在上面提供的某些图片中、客户并非总是将时钟连接到 EVM。 进行数据采集时、请确保其已连接。 这是设置的唯一工作方式。

    谢谢。

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Danilo,

    此外、让客户使用示波器探测 ADC 上的 DRY 位和几个输出位、以查看它们是否处于活动状态。 TSW1400可能无法从 ADC 获取时钟。

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob 和 Amy:

    我收到了客户的此更新。

    非常感谢您的帮助。
    我要使用的时钟是10MHz、1.5V 正弦波。 我仍然没有从 TSW1400获得噪声背景。
    测试电路板的合适设置是什么?
    此致、
    Danilo.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Danilo,

     

    为了获取捕获信息、客户是否按照以下步骤操作(我可以从随附的图片中看到他这样做了、但希望再次检查)?

    1. 通过 TSW1400板的 J3 (ADC_INTERFACE)将 ADS5474EVM 板连接到 TSW1400板
    2. 将跳线电缆连接到 ADC5474EVM 板的 J12、并将电源设置为5V
    3. 将跳线电缆连接到 ADC5474EVM 的 J7和 J14、并将电源设置为3.3V
    4. 将信号发生器连接到 ADC5474EVM 板上的 SMA J17、以提供采样时钟的 CLKIN 源
      1. 设置 所需的采样率频率(应该是 您之前的回复中的10MHz)
      2. 必须始终提供采样时钟才能查看在 HSDC Pro 上的捕获
    5. 将信号发生器连接到 ADC5474EVM 上的 SMA J11、以提供解析所需的模拟输入
      1. 如果未提供信号、则在 HSDC Pro 上只能看到本底噪声
    6. 以管理员身份打开 HSDC Pro、您将看到以下弹出窗口。 选择"OK":

                 a.如果您未看到上述弹出窗口、请通过选择"Instrument Options"->"Connect to the Board"来连接到电路板。

    7.在左上角的下拉菜单中、选择"ADS5474"、并在询问您是否要更新固件时选择"Yes"。

    8.选中 "Auto Calc of… 复选框、将"ADC Output Data Rate"设置为"10M"、即所需的 ADC 模拟输入频率(我使用的是4.8M)、将"ADC Input Target Frequency"设置为"4.8M"、(这会更改为 4.801788330M、因为需要一个主要数字来获得最佳数据)、然后选择"Capture"。 请注意、EVM 中的平衡-非平衡变压器只能接受高于4.5MHz 的信号。

         A.您的模拟输入频率是多少?

    除了上述步骤之外、请找到我的设置图片以及也对其进行了说明的图表。

    最后、如果这些步骤都不显示捕捉、您能否探测 EVM 上采样时钟(引脚10、正极和引脚11、负极)引脚处的 ADC5474部件?如果您看到信号、请告知我? 谢谢!

    此致!

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    根据我们的客户、 他最终获得了 HSDC Pro 的输出。  

    非常感谢您的帮助!

    此致、

    Danilo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Danilo,

    我很高兴客户获得了捕获结果。 如果可能、您是否愿意与他分享他为解决该问题所做的事情以及该问题是什么? 谢谢!

    此致!

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    客户的 TT 已在 CSC 关闭、您提供的解决方案似乎解决了问题。  

    非常感谢您的帮助!

    此致、

    Danilo.