主题中讨论的其他器件:TSW14J57EVM、
我使用 DAC38RF82EVM 和 TSW14J57EVM、使用811-mod、向 J1 (DACCLKP)提供外部输入9GHz@14dBm 时钟信号、连接 JP10的跳线电容器。 然而如今、J6输出的负载文件振幅明显较小(从1200mV Vpp 到20mV Vpp)、为什么输出单频正弦信号的振幅只有20mV。
1200mV
20mV
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我使用 DAC38RF82EVM 和 TSW14J57EVM、使用811-mod、向 J1 (DACCLKP)提供外部输入9GHz@14dBm 时钟信号、连接 JP10的跳线电容器。 然而如今、J6输出的负载文件振幅明显较小(从1200mV Vpp 到20mV Vpp)、为什么输出单频正弦信号的振幅只有20mV。
1200mV
20mV
Jim、您好!
以下是客户的回复:
我是 Xiaodie、但现在我无法登录我的帐户、请咨询中国技术来帮助我:
DAC38RF82EVM 的 CHA 和 CHB 通道的输出幅度过去约为1000mV、但现在 CHB (示波器 CH2)正常输出、而 CHA (示波器 CH1)仅输出十几 mV。 为何会出现此问题? DAC EVM 可持续工作多长时间?
2、如何判断电路是否损坏? 您能指导我们进行维修吗?
3、是否必须送返原厂进行维修? 中国有没有维修处?
此致
詹姆斯·曼
James:
如果客户从经销商处购买、则需要与经销商一起更换。 如果他们是从 TI 商店购买的、 以下链接包含详细信息和表格链接、用于开始退货流程。 进入 TI 商店的"退货和退款"页面后、请查找超链接、该超链接显示: TI 商店客户支持表。
此致、
吉姆
我不知道你的问题是什么。 只是对您到目前为止向我展示的内容进行了有根据的猜测。 如果您想退回电路板、请参阅下面的。
如果您从分销商处购买了此产品、则必须与他们合作才能获得替换产品。 如果您已从 TI 商店购买该产品、 以下链接包含详细信息以及用于开始退货流程的表格链接。 进入 TI 商店的退货和退款页面后、请查找超链接、其中显示: TI 商店客户支持表。
此致、
吉姆