This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82EVM:为什么输出信号的振幅明显更小?

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW14J57EVM, DAC38RF82EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1205902/dac38rf82evm-why-is-the-amplitude-of-the-output-signal-significantly-smaller

器件型号:DAC38RF82EVM
主题中讨论的其他器件:TSW14J57EVM

我使用 DAC38RF82EVM 和 TSW14J57EVM、使用811-mod、向 J1 (DACCLKP)提供外部输入9GHz@14dBm 时钟信号、连接 JP10的跳线电容器。 然而如今、J6输出的负载文件振幅明显较小(从1200mV Vpp 到20mV Vpp)、为什么输出单频正弦信号的振幅只有20mV。

1200mV

20mV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xiaodie:

    输出音调的频率是多少? 是否在 J2上看到相同的信息? 还有哪些其他 DAC 设置(I/Q 数据或实时、内插、NCO 频率、粗略增益值等)。

    是否存在电缆损坏的可能性?  

    此致、

    吉姆  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "我的所有设置"与之前相同、包括电缆、DAC 和 TSW 的各种硬件和软件设置、已加载数据文件。生成信号的频率也相同、但振幅会显著降低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    运行仅 NCO 测试、查看问题是否与输入测试模式无关。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1 μ s,DAC 板的放大器电路是否存在故障?

    2,此板可以工作多长时间?

    3,长时间工作是否会影响绩效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经运行了仅 NCO 测试、输出1GHz 正弦信号幅度 只有几 mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的电路板似乎有问题。 我猜是 SMA 连接器。 板载没有放大器。 该板应连续工作许多小时。 CHB 输出看起来是什么样子的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim,ö m

    好的一天,

    客户想要立即申请退货和换货、现在是否可以退货和换货?

    此致

    詹姆斯·曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    以下是客户的回复:

    我是 Xiaodie、但现在我无法登录我的帐户、请咨询中国技术来帮助我:

    DAC38RF82EVM 的 CHA 和 CHB 通道的输出幅度过去约为1000mV、但现在 CHB (示波器 CH2)正常输出、而 CHA (示波器 CH1)仅输出十几 mV。 为何会出现此问题? DAC EVM 可持续工作多长时间?

    2、如何判断电路是否损坏? 您能指导我们进行维修吗?

    3、是否必须送返原厂进行维修? 中国有没有维修处?

    此致

    詹姆斯·曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James:

    如果客户从经销商处购买、则需要与经销商一起更换。 如果他们是从 TI 商店购买的、 以下链接包含详细信息和表格链接、用于开始退货流程。  进入 TI 商店的"退货和退款"页面后、请查找超链接、该超链接显示: TI 商店客户支持表。  

    此致、

    吉姆

     

    www.ti.com/.../ti-store-order.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DAC38RF82EVM 的 CHA 和 CHB 通道的输出幅度过去约为1000mV、但现在 CHB (示波器 CH2)正常输出、而 CHA (示波器 CH1)仅输出十几 mV。  为何会出现此问题?  DAC EVM 可持续工作多长时间?

    2、如何判断电路是否损坏? 您能指导我们进行维修吗?

    CHA 的 OUT A_SE (J7)端口上是否没有输出? 这是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试将 J6的中心引脚重新焊接到焊盘。 在插入和拔下 SMA 电缆时、它可能已损坏。

    另一种选择是移除 R274、然后在 R273与 SMA J7的中心引脚之间添加一根导线、开始使用 J7。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想向您确认、问题仅在于 J6的中央引脚连接? 我的想法是:如果只是 J6连接问题、信号会闪烁、但就目前而言、信号是稳定的、只有振幅会下降。

    如果我们自己没有成功地修改电路、TI 会不会支持维修和更换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道你的问题是什么。 只是对您到目前为止向我展示的内容进行了有根据的猜测。 如果您想退回电路板、请参阅下面的。

    如果您从分销商处购买了此产品、则必须与他们合作才能获得替换产品。 如果您已从 TI 商店购买该产品、 以下链接包含详细信息以及用于开始退货流程的表格链接。  进入 TI 商店的退货和退款页面后、请查找超链接、其中显示: TI 商店客户支持表。  

    此致、

    吉姆

     

    www.ti.com/.../ti-store-order.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、OUT A_SE (J7)在一般情况下是否有输出? OUT_SE (J7)有什么作用?

    2、我想问使用 CHB 通道输出时的最大数据速率(SPS)是多少、如何选择 ini 文件、输入分辨率、每秒 DAC 的 Iq 对数、中断等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关此信息、请阅读数据表和《DAC38RF82EVM 用户指南》。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、OUT A_SE (J7)在一般情况下是否有输出?  OUT_SE (J7)有什么作用? (用户指南中没有提到这一点)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您移除变压器并希望直接监控 DAC 的差分输出时、使用 J7。