This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J69:未从 LMK04828检测到输出

Guru**** 2813405 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, ADS54J69, ADS54J69EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1240436/ads54j69-output-is-not-detected-from-lmk04828

器件型号:ADS54J69
主题中讨论的其他器件:LMK04828、、

尊敬的 TI 专家:

我的客户现在使用 LMK04828和 Xilinx FPGA (使用 JESD204B)测试 ADS54J69

方框图如下所示;

他们确认 FPGA_JESD_CLK 为100MHz。 (可以)

并将 Clkout 12和13 DCLK 分频器从30更改为24 ->已确认125MHz 输出。 (修复此配置是否正确?)

问题是他们无法看到 LMK04828的 DCLKOUT2和 SDCLKOUT3的输出。

附加文件是 GUI 的配置。 您能否检查设置并找到这些输出的正确配置?

e2e.ti.com/.../ADS54JEVM.pdf

如果您需要更多信息、敬请告知。 谢谢。

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    蔡斯、

    这是使用 ADS54J69EVM 还是定制电路板? 如果是定制电路板、则 LMK 的 OSC 输入频率是多少? PLL2是否被锁定在 LMK 上?

    此致、

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jim:

    感谢您的支持。

    -这是客户自己的 PCB ,但几乎他们制造相同的 EVM。

    - OSC 输入为100MHz。 EVM 具有125MHz、但他们将其更改为100MHz

    -是的,锁定的 LED 亮起,所以 PLL2被锁定。

    我的客户测试了更多。 仿真结果如下。

    1.他们应用了这2 cfg 文件。

    e2e.ti.com/.../6886.ADS54J69_5F00_2x_5F00_dec_5F00_lowpass_5F00_4222.cfg

    e2e.ti.com/.../8787.LMK_5F00_Config_5F00_Onboard_5F00_1000_5F00_MSPS_5F00_FPGA_5F00_100M.cfg

    2.改变 CLK12输出分频器:30到24。

    3.将寄存器69000测试模式(位4)设置为激活测试模式。

    4.在他们测量4个样本/125MHz 的 Xilinx JESD204B 输出之后。 结果位于以下 ppt 文件的第4页上。 请检查此输出是否正确。

    e2e.ti.com/.../JESD_5F00_Test_5F00_PAT.pdf

    请检查此问题。 谢谢。

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    蔡斯、

    JESD_TEST 模式应为0x0001、0x0002、0x8000、0x8000、0x8000 0x8000、0x8000、0x8000、0x8000。 配置文件看起来正确。  

    确保在电源和时钟出现后、但在写入 ADC 寄存器之前向 ADC 发出硬复位命令。

    此致、

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Jim:

    感谢您的支持。

    我的客户测试了抖动模式。

    您测试的图形是什么? 这与我的客户的结果不同。 您能指导我获取结果吗?

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    蔡斯、

    这是我在将"1"写入页0x6900地址0x00的第4位时在 ADS54J69中看到的模式。  

    我现已从 TI 退休、如果您有任何其他问题、将这篇文章转发给我们团队的另一位工程师。

    此致、

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的经理:

    因为 Jim 已从 TI 退休、所以我希望有人支持这个主题。

    1.我的客户测试了 JESD_TEST 模式、正如 Jim 所说的、但得到了不同的结果。

    -> 0001 0000 8000 8000 8001 8000 8000 8000 8001 .. (重复)数据也不同、周期也不同。

    2.在 Xilinx PAI 芯片组上、它们将 ADC 采样率设置为500MHz (2ns)和125MHz (8ns X 4样本)。 gt0/gt1的结果如下所示;

    我认为它也与我们预期的模式不同。

    3.有没有测试方法来验证 IC 是否正常工作?

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    我们将在下周一向您通报最新进展。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您的支持。

    如果有有关上述问题的更新、请告知我。

    下面是我的客户提出的其他问题;

    上次 Jim 说 JESD_TEST  模式应为0x0001、0x0002、0x8000、0x8000、0x8000、 0x8000、0x8000、0x8000并重复。 对吗?

    2.我们在 ADS54J69数据表中找到关于 DA0/1通道的信息 您能否按照 DA0/1通道的顺序告诉我 JESD_TEST 模式的顺序?

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    请在新论坛帖子中重申 此问题的未决问题。

    我现在将关闭该主题。

    此致、Amy