Other Parts Discussed in Thread: TX7516
TX7516脉冲发生器 IC 在 SCLK、SDATA 和 SEN 输入缓冲器上具有可编程输入端接电阻(配置为差分 SPI 模式)。
表9-25列出了四种可能的终端设置。
哪个用途需要400Ω 的默认端接设置? 数据表的第7.6章指定了 最小90Ω 最大130Ω 的 rSPI_Term。
是否可以在四个差分 SCLK 输入缓冲器的配置中使用400Ω 输入端接设置、 这些缓冲器与四个不同的 TX7516芯片并联。
目的是实现点->多点接收器配置、无需额外的扇出缓冲器。