This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX7516:LVDS SPI 模式差分输入的输入端接电阻设置

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TX7516

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1250829/tx7516-input-termination-resistance-setting-for-lvds-spi-mode-differential-inputs

器件型号:TX7516

TX7516脉冲发生器 IC 在 SCLK、SDATA 和 SEN 输入缓冲器上具有可编程输入端接电阻(配置为差分 SPI 模式)。
表9-25列出了四种可能的终端设置。

哪个用途需要400Ω 的默认端接设置? 数据表的第7.6章指定了 最小90Ω 最大130Ω 的 rSPI_Term。
是否可以在四个差分 SCLK 输入缓冲器的配置中使用400Ω 输入端接设置、 这些缓冲器与四个不同的 TX7516芯片并联。
目的是实现点->多点接收器配置、无需额外的扇出缓冲器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    感谢您的联系。

    我们已收到您的问题。 超声发射团队的人员将尽快回复您。

    谢谢。此致、

    阿比谢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    感谢您与我们取得联系、并对响应延迟表示遗憾。

    是的、回答正确。 如果您使用相同的缓冲区(在 FPGA 中)驱动多个器件而不使用额外的扇出缓冲器、则不同的端接设置将很有用。

    谢谢。此致、

    萨维扬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Savyan:
    感谢您的反馈。
    您是否有关于如何将4个 SCLK LVDS 接收缓冲器连接到单个驱动器缓冲器的详细信息?
    在所描述的场景中、我并行使用4个400Ω 端接电阻器、默认情况下在启动时、任何标准都未涵盖这一点。
    根据我的经验、我会说: 以相同的分支长度将差分对连接到接收缓冲器。  
    关于其他端接要求、为了优化此配置、您是否需要考虑其他事项?

    此致

    斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    请参阅以下有关 LVDS 信号的应用手册。 有关多点/多点 LVDS 的部分涵盖了涉及多个接收器的情况。 其中还包含在此方案中需要遵循的设计注意事项。

    https://www.ti.com/lit/ug/snla187/snla187.pdf?ts = 1690775986067&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    谢谢。此致、

    萨维扬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Savyan:  
    我不知道该怎么办才好。"
    感谢您参考 LVDS 信令文档、我阅读了多站/多点部分、它准确描述了我的应用的首选情况、1个 TX 器件(FPGA)和4个 Rx 器件(tx7516)。 我还不清楚有一件事、在 TX7516器件复位后、  每个 SCLK 接收缓冲器的默认端接电阻为400Ω。 它与在靠近最后一个 Rx 器件的差分对末端仅使用100Ω 单个端接电阻器的多点/多点部分有何兼容性。 我是否可以并联4个 SCLK 缓冲器、从而也导致100Ω 终端?   

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    在上述应用中、如果所有接收缓冲器都存在相同的端接阻抗、则可以将其视为它们都与有效阻抗 R/4并联。 复位时、我们为 R 选择400欧姆的值、这样即使并联了4个接收缓冲器、它也会存在~100欧姆的阻抗、且不会导致信号明显衰减。 如果我们选择100欧姆作为 R 的默认值、则在上述情况下将看到~25欧姆的有效阻抗、器件可能不会响应 SPI 写入。 对于您的应用、在器件被复位后、您可以移除除最后一个缓冲器之外的所有缓冲器的端接电阻、并将这个值修改为100欧姆。  

    谢谢。此致、

    萨维扬