This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1118:1

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1279664/ads1118-1

器件型号:ADS1118

您好!

用于器件的实验室检查: ADS1118具有内部基准和温度传感器的超小型低功耗 SPI 兼容型16位模数转换器

感谢您对以下问题的回答:

1.组件("部件- ADS1118 ")为冷端补偿-组件是否应尽可能保持恒定温度? 例如-通过散热垫将元件外壳顶部连接到散热器

2.如果组件未保持恒定温度-是否会显示假/非物理温度值?

3.在 PCB 上实施时、您是否有关于此组件的任何热实验报告

4.在表4的 DS 中: 14位温度数据格式、根据我的理解、显影 温度是在两个值之间插值:

例如-如果测量到7°C,它会显示 5°C 还是 10°C?

5.在快速变化的环境中实施组件时的任何具体建议-组件环境温度变化非常快

希望您能尽快答复我们、

伊戈尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Igor:

    欢迎来到 E2E 论坛!  查看以下 TI 参考设计:

    https://www.ti.com/tool/TIPD109

    我想您的大部分问题都会在设计文档中得到解答。  至于具体的答案,并不完全清楚你要做什么。  如果您需要有关热电偶测量的其他理论、请查看 《热电偶测量基本指南》

    ADS1118设计用于测量热电偶的冷端。  冷端本身应该被隔离并且稳定。  空气电流和 PCB 温度变化可能会影响测量。  内部温度传感器可以进行测量、温度分辨率为每位0.03125摄氏度。  温度传感器的精度在第7页的"电气规范"的数据表中列出。

    如果您对热电偶测量不感兴趣、并且只想了解 PCB 温度、那么 TI 提供了完整系列的温度传感器产品。

    https://www.ti.com/sensors/temperature-sensors/overview.html

    此致、

    鲍勃 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好本杰明先生:

    感谢您的迅速响应,您能否更具体地解释您的答案基于什么假设(实验,计算等)?

    我参考:ADS1118设计用于测量热电偶的冷端。  冷端本身应该被隔离并且稳定。  空气电流和 PCB 温度变化可能会影响测量。  

    此致、

    伊戈尔

    热工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Igor:

    我不是完全确定你的要求或关于什么.  您是要具体询问 ADS1118还是我参考的 TI 设计。  至于 ADS1118的内部温度传感器、这实际上将测量裸片温度。  在大多数情况下、环境将非常接近封装/裸片温度、因为 ADS1118的自发热非常小。

    对于经过测试的实际热电偶应用、我之前文章中引用的 TI 设计涵盖了设计和测试过程的各个方面。  此 TI 参考设计同样位于登录页面上、它提供了详细介绍设计的用户指南。  您 也可以在此处找到此文档。

    目前仍不清楚您要尝试测量什么(热电偶、环境温度、PCB 温度等)或引发问题的原因。  ADS1118是一个带有内部温度传感器的 ADC。  ADC 可以测量热电偶电压、但需要补偿。  您可以使用许多不同的方法来测量冷端、其中一种方法是使用 ADS1118的内部温度传感器。  针对冷端的所有计算都需要由外部处理器完成、因为补偿不是在 ADC 本身内部完成的。

    此致、

    鲍勃 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好本杰明先生:

    关于我之前对组件 ADS1118的问题、非常感谢您回答以下问题:

    1.在之前的回答中、您提到了元件应与环境隔离-您可以推荐哪种绝缘材料/技术?

    2.在 ADS1118中的温度传感器位于哪里(外壳的底部,芯片的顶部,外壳的顶部)?

    3.传感器测量的温度是多少(结温,外壳温度)?

    感谢您的观看、

    伊戈尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Igor:

    ADS1118温度传感器的主要 应用是测量 热电偶测量的冷端。

    1. 在前面的回答中、您提到组件应与环境隔离-您可以推荐哪种绝缘材料/技术?

    在测量冷端温度时、连接点应该与电路板连接上或周围可能存在的其他温度梯度进行热隔离。  这并未涉及具体材料、而是尝试在冷端保持恒定的温度。    我在上一篇文章中引用的应用手册中显示了一个布局示例。

    2. ADS1118中的温度传感器位于何处(外壳底部、芯片中、外壳顶部)?

    温度传感器位于芯片中。

    3. 传感器测量的温度是多少(结温、外壳温度)?

    温度传感器可以测量内核温度。  由于该器件具有低功耗、自发热很小、并且封装温度非常接近裸片温度、而 RUG 封装与 PCB、封装和裸片温度等效值最接近。

    此致、

    鲍勃 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好本杰明先生:

    感谢您花时间回答我的问题。 关于您对我的第一个问题的回答:"  我在上一篇文章中引用的应用手册中显示了一个布局示例。"  - 您能给我指一下页码吗?

    另一个问题/请求-我们目前已经 在 PCB 上实现了 ADS1118组件(我们连接热电偶的温度测量卡)。 从 卡的多种用途,似乎我们有一些问题,我们的 卡 提供 错误/非物理 读数。 是否可以  (通过您的电子邮件)与您分享卡组件的位置、以接收您对如何改进我们的卡的见解?

    此致、

    伊戈尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Igor:

    TI 设计 TIPD109的布局 见第16页。  实际的光绘文件位于 TIPD109参考设计的登录页面 或可 从此链接下载

    不清楚您所说的"假/非物理读数"是什么意思。  您能举个例子吗?  通常、不良数据的最大问题是由于热电偶导线充当天线、可以接收 EMI/RFI。  查看上述材料后、如果您仍有问题、请告知我们、我们可以通过您注册 E2E 时提供的电子邮件与您联系。  作为供参考的用户、我通常不支持此设备、因此其他人会与您联系。

    此致、

    鲍勃 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好本杰明先生:

    感谢您提供信息:

     TI 设计 TIPD109的布局 见第16页。  实际的光绘文件位于 TIPD109参考设计的登录页面 或通过 此链接下载-将此信息转发给我们的相关工程师。

    关于:

    不清楚您所说的"假/非物理读数"是什么意思。  您能举个例子吗? -"一张图片是值得 一千个字",但我努力解释尽可能最好的,我可以。

    假设4条 TCS 线路连接到2个 ADS1118组件。 所有的 TCS 正在测量瞬态环境、它们应该显示的温度曲线几乎相同。 但每个对显示的配置不同(每个对连接到不同的 ADS1118)。 我们试图了解这种情况是如何发生的:

    1.其中一个 ADS1118器件不必要的外部发热(加热电涌)  

    2. 其中一个 TCS 接头出现不必要的外部加热(加热电涌)-导致温度升高。  TCS 接头 和芯片(冷端)之间的差异。 它会产生电压差...

    通常、不良数据的最大问题是由于热电偶导线充当天线、可以接收 EMI/RFI 您能举个例子或说明一下吗? 此外、ADS1118是否对此进行了补偿或者应该在 PCB 上实施?

    此致、

    鲍勃 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Igor:

    当您将多个热电偶连接到单个 ADC 时、很难精确地确定冷端温度。  如果您单独加热 ADS1118、并且冷端温度与 ADC 芯片温度不同、则测量结果将不准确。  类似地、如果冷端温度与 ADS1118芯片温度不同而发生变化、则测量也将不准确。  这是预期行为。  最终目标是保持冷端测量的准确性。  这可能需要使用不同的传感器来更精确地测量冷端。

    就 EMI/RFI 拾取而言、会将无线电和接线视为天线。  ADC 将尝试测量任何施加的电压、具有高频成分的 ADC 将看起来是接近直流转换结果的失调电压。  因此需要采用某种方法来防止 EMI/RFI 信号进入 ADC 输入端。  通常、铁氧体与 ADC 的 RC 输入滤波器结合使用就足够了。   另一种方法是使用屏蔽线正确端接。

    此致、

    鲍勃 B