您好!
用于器件的实验室检查: ADS1118具有内部基准和温度传感器的超小型低功耗 SPI 兼容型16位模数转换器
感谢您对以下问题的回答:
1.组件("部件- ADS1118 ")为冷端补偿-组件是否应尽可能保持恒定温度? 例如-通过散热垫将元件外壳顶部连接到散热器
2.如果组件未保持恒定温度-是否会显示假/非物理温度值?
3.在 PCB 上实施时、您是否有关于此组件的任何热实验报告
4.在表4的 DS 中: 14位温度数据格式、根据我的理解、显影 温度是在两个值之间插值:
例如-如果测量到7°C,它会显示 5°C 还是 10°C?
5.在快速变化的环境中实施组件时的任何具体建议-组件环境温度变化非常快
希望您能尽快答复我们、
伊戈尔