This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:双极电源&放大器;去耦电容

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1284942/ads1299-bipolar-supply-decoupling-capacitors

器件型号:ADS1299
您好!

我 正在    使用  ADS1299设计 适用于 EEG 应用的 PCB。  
 ADS1299 将 有 一个     AVDD 双极模拟电源: 2.5V 和 AVSS:-2.5V  、而      DVDD 数字电源: 3.3V (和 (D) GND)。
              由于去耦电容器   提供 多种 解决方案、目前我正在尝试找出连接去耦电容器的最佳方法。
我  知道 、      将  模拟 接    地与数字接地分开 并将它们合并 在 某个 位置 (或       以  这 两 部分都 不会  干扰的方式管理返回电流)是一种好的做法。  
 话虽 如此、 我 特别 想  知道 我是否 应该 将模拟 电源去耦 至 模拟 电源 (AVDD 至 AVSS  、 反之亦然 ) 或者 是否  应该  去耦 至 公共 接地。

以下 是 我的 来源:

根据   数据表的 引脚 功能 表 (第 6页) (ADS1299数据表): AVDD 应为 "将  1-μF 电容器连接 到 AVSS" 。
在    本例中、这 意味着  2.5V 至-2.5V 之间 。
      图表3和图2也支持这一点、  80. ADS1299 示例 布局 (第73页)、  其中显示了 AVDD 去耦 至 AVSS。

  不过、 图1所示的同一数据表  78. 双极 电源 操作 (第 78页),  代表 我的 供电 情况, AVDD 去耦 到 DGND ,而 不是  原来的 通知 AVSS。

 ADS1299EEG 评估 板 (ADS1299EVM) 原理 图 58 (第 50页) 数据表链接 显示了 引脚 DGND 连接 到 网 AGND        、该网通过 J4和 J3供电、并    通过  0r 电阻器 R74 (p-53)短接至 GND。  此处、  ADC 的 AVDD  去耦 至  AVSS 和  GND。  AVSS   同时去耦 至 AVDD 和  GND  。



现在、 浏览 此 论坛    也将提供这两种选择 :
在 该帖子中 、  建议:"电容器 应  放置 在  AVDD 和 AVSS、 DVDD 和 DGND 之间。             不 建议在模拟和数字(AVDD-DGND、DVDD-AVSS)平面之间使用电容器。"
这个帖子 声明: "1uF  电容器  连接 在 AVDD 和 GND    之间、然后在 AVSS 和 GND 之间连接另一个电容器"
我的 结论 是 、  引脚 功能 表  以及       数据表中的示例布局  不 考虑 双极 电源 、并 假设 AVSS 是 公共 接地 、而 图 78 显示了       芯片的正确布线方式。  
 
该怎么做:
 将 AVSS、 AVDD 和 DVDD 全部解耦至 GND (您将遵循布局准则、将 GND 信号分离为2个平面、一个用于模拟、一个用于数字部分、并在特定位置将它们合并在一起)
2.AVDD  至 AVSS 去耦、AVSS 至 AVDD 和 DVDD 至 GND
   非常 感谢任何帮助。 这是我的原理图、可以作为  
此 致、
约什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据 EVM 原理图设计、您可以去耦到 EVM 上的任何 AVSS、AVSS 可以配置为 AGND 或-2.5V、并且 dcap 会去耦到 AVSS。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有收到您的回复、因此关闭此 TT。