This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200:交错杂散和 SFDR

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200, ADC12DL3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1307719/adc12dj3200-interleaving-spurs-and-sfdr

器件型号:ADC12DJ3200
主题中讨论的其他器件: ADC12DL3200

您好!

我们在定制电路板上的双通道模式下使用 ADC12DJ3200、频率为 fs/2-fin 时存在杂散。

它似乎与因交错而导致的不匹配有关。  

0x310...0x315处存在用于修整 ADC 的寄存器。 我基本上更改了寄存器值、但在输出端没有发生任何变化。 这是可行的吗?

更改这些寄存器的正确顺序是什么? 我们是否必须在 LVDS_EN 之前更改它们?

此外、我们是否还需要在初始化后定期 TRIG 校准以进行背景/前景校准?

此致、

穆斯塔法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我注意到器件型号 错误、我的问题与 ADC12DL3200有关、但这两个器件交错使用 ADC、因此这两个器件似乎都存在同样的问题。

    此致、

    穆斯塔法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mustafa、您好、

    您能告诉我、我们提供了一些典型规格的采样频率和输入频率、我想 看看您与这些规格之间有多远。

    如果您可以的话、直到本周结束、我将检查更改每个 ADC 内核的时序修整值的确切过程、不过、这些值已在生产时进行修整、以获得最佳性能。  

    对于前台校准、您需要在每次校准 ADC 时触发它、并等待它完成。 对于后台校准、ADC 在不中断数据的情况下连续运行。 有关校准的更多详细信息、请参阅数据表的第7.4.7节。

    此致!

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    我附上了两个通道的347MHz 和997MHz 输出频率结果。 采样频率为3200MHz。

    文本文件包含原始 ADC 数据、PNG 文件包含 FFT 光谱图像。

    所有测量中都使用的背景校准。

    此致、

    穆斯塔法

    e2e.ti.com/.../ADC12DL3200_5F00_results.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mustafa、您好、

    感谢您分享这些图表。 对于347和997MHz 输入、它看起来有点高、但仍在小于-56dBFS 的最大规格范围内、但不在~μ A - 73dBFS 的典型规格范围内。

    我想检查的一点是捕获信号的相干 FFT、这样我们就不会看到任何这种频谱模糊、这将使我们更准确地了解信号具体发生的情况。

    此外、如果您想调整已修整的寄存器、可以使用前面提到的寄存器。 请务必注意、仅在前台校准模式下允许进行手动修整。 也就是说、这些修整寄存器已针对最高性能进行了修整、因此您可以对其进行调整、但您可能会看到其他规格的性能下降、因此我们通常不建议这样做。

    此致!

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    我们已经记录了16个不同的2048个采样点连续 FFT 图(使用周动脉粥样硬化方法)。 我已添加到 FFT 图中。

    其中一个是使用默认的出厂编程 ADC 修整值(0x102=0x68、0x112=0x80、0x314=0xA0、0x315=0x80)获得的

    另一个值是使用我们通过 trial (0x102=0xFF、0x112=0x00、0x314=0xA0、0x315=0x80)获得的不同值获得的。

    从图中可以看出、出厂编程值的结果会更差。 另外,我们偶然地看到了一些奇怪的东西。 当我们对 PLL 进行多次编程时、对于其中一些、我们有上面给出的值的数据表结果(非出厂设置)。 我们认为还有一种现象、其中 PLL 相位或 ADC 内部的某个器件会导致交错杂散产生不良结果。 似乎我们可以承受重新编程的修整值、但不确定在每个 PLL 编程中是否具有良好的结果。 下图是具有相同修整值的不良结果。  (0x102=0xFF、0x112=0x00、0x314=0xA0、0x315=0x80)。

    您可能会告诉我们的任何建议。 也可以检查内部时钟(相位或任何其他东西)的运行状况。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mustafa、您好、

    首先要注意的是、这些结果可能会有点误导、因为您不是在捕获相干 FFT 信号、 为此、您可以执行以下两项操作之一:根据您采集的样本数和采样频率调整输入频率、或者可以将样本数截断掉、直到您输入的频率一致。 简单地使用定期生成还不够、如果您仍想尝试并使用窗口化、我建议使用强得多的滤波器、例如 Blackmann 滤波器。 话虽如此、您仍然无法获得100%准确的结果、因为信号的能量将被共享在多个频段中。 话虽如此、您还是应该增加捕获的样本数、以便更好地了解信号实际性能。 通常、当我们查看在最低65536个样本下捕获的性能数据时、我们. 这样可以有效地提高分辨率带宽、分辨率带宽实际上表示一个容器中有多少个频率。 在以3.2G 模式采样的情况下、分辨率带宽将为48.828kHz、而将样本数增加到65536、您的分辨率带宽将为1.5626 MHz / bin。 我会尝试进行这些更改、然后您会对数据进行更好的同类比较。

    此外、将这些寄存器重新编程后、性能会发生变化、因为您已针对这些寄存器进行校准和测试、仅优化 fs/2 fin 杂散、这是在这些给定的功率、电压、温度输入频率等工作条件下进行的、而出厂编程值在各种条件下是最佳的。

    此致!

    埃里克