This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8332:使用 SSCLK 作为时钟的自动采样时序图

Guru**** 2779495 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1310705/ads8332-timing-diagram-for-auto-sampling-using-ssclk-as-the-clock

器件型号:ADS8332

大家好。

由于一次转换需要18 + 3 = 21个 CCLK  

为了获得 21个  CCLK、我们 每次转换需要* 2 = 44个 SCLK。

而要从上次转换中读取数据、我只需要16 + 4 = 20个 SCLK

  读取数据的最佳做法是什么?

您是否有"推荐"时序图?

谢谢你。

大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    能否详细说明需要测量多少个器件和通道? 您需要循环使用所有通道还是从单个通道捕获连续数据? 这将帮助我推荐最佳的转换模式和通道部分模式。

    在自动触发模式下、可以在 EOC 引脚变为低电平后从器件读取数据。 只需将/CS 置为低电平以启用接口并启动 MSB、并发送读取所有16个数据位加上3个标签位(如果启用)所需的最少 SCLK 数量。  当使用 SCLK 生成 CCLK 时、读取 ADS8332转换数据所需的 SCLK 周期本身会多于所需的 SCLK 周期。 当/CS 返回高电平时、SDO 将继续输出零、直到帧结束。

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是为了补充我之前的帖子-图43显示了采样期间读取转换结果与转换期间读取转换结果的比较。 如果在转换时间(EOC = LOW)期间读取数据、则结果将与前一个样本相对应、这意味着将存在一个单周期延迟。 如果在采样时间(EOC = HIGH)期间读取数据、则结果将与最近的采样相对应、从而最大限度地提高您的整体吞吐量。

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将仅读取1个通道- 300Ksps

    配置设置:

       自动触发模式并选择通道和标签模式关闭

    读取操作 将:

      300Ksps * 21 * 2 = 12.6 MHz SCL 时钟持续进行、同时在上升 沿进行以下操作-

    1) 1)等待 EOC = 1

    2) 2) CS = 0

    3) 16个 SCLK:
      从 SDO 读取 MSB-LSB   
      到   SDI 写入0xD000

    4) 4) CS = 1
      环路到步骤 1

    转换 需要21个 CCLK -因此即42个 SCLK

    第1步、预计需要大约24个 SCLK

    第2步中的另一个 SCLK

    第3步中的16个 SCLK、第4步中的最后一个 SCLK

    步骤1 +步骤2 +步骤3 +步骤4 = 24 + 1 + 16 + 1 = 42 SCLK

    明白了吗?

    谢谢!

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第13页数据表中的图2:

    CONVERT 为"1"-我是否需要在自动模式下驱动它?

    图中显示 SCLK -但是21个转换时钟箭头指的是 CCLK?

    您能否 解释一下这张图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    很抱歉耽误你的时间。 在图2中、由于自动触发模式中未使用该信号、/CNVST 可以保持恒定的高值或低值。

    您正确地说、该图将周期定义为21 CCLKS、这相当于您的设置中的42个 SCLK。

    是的、您在上一篇文章中的顺序是合理的。 您提到等待 EOC = 1 -请记住、EOC 默认为低电平有效信号、因此在配置其他设备设置(即、手动信道选择、自动触发、500kSPS ("21 CCLKs")和标签禁用也不是默认值)时必须更改极性。

    这有什么用吗?

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CFR SDI 位

    D11 - 启用手动通道选择。 = 0
    D10 -转换时钟(CCLK)= SCLK / 2 = 0
    D9  - 自动触发: = 0  
    D8  - 500kSPS (21 CCLK) = 0

    D7  - EOC/INT 高电平有效 = 0
    D6  -用作 EOC = 1的引脚
    D5  -引脚10用作 EOC/INT 输出= 1
    D4  - 禁用自动打盹断电模式= 1  

    D3  -禁用 NAP 断电= 1
    D2  - 深度断电禁用= 1
    D1  - TAG 位输出禁用 = 0
    D0  -正常运行= 1

    CFR SDI 位= 0xE07D

    这是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    @瑞安

    只需写入"因此在配置其他器件设置时必须更改极性"

     上述 CFR -确定吗?

    谢谢你。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的、上面的器件设置看起来正常。 我要说明的只是、"等待 EOC 变为高电平"需要执行寄存器写入操作来更改默认设置的极性。 这可以在写入其他 CFR 位时同时完成、就像您在上一篇文章中所写的那样。

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的所有说明!
    我还有一个我无法从数据表中解决的问题。

    在用于转换的21个 CCLK 中- EOC 在3 (= 21-18)或5 (= 21-16)中处于活动状态?

    谢谢你。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    如果您全速运行并且启用了标签位、那么我认为您是正确的。 但一些决定 EOC 变为高电平多长时间的依赖项不是 CCLK 的功能、而是根据设计固定的设置和保持时间(即 t (H2)"EOC 高电平至/CS 低电平"是20ns 最小规格)。 此外、如果您没有读取标签位、那么您可以更快地将/CS 返回为高电平、并在下一次转换之前使 EOC 保持低电平更长时间。

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不打算使用标签位-查看我的  CFR SDI 位= 0xE07D...
    这意味着 每次转换可以获得少于21个 CCLK 的数量?

    在"300Ksps * 21 * 2 = 12.6 MHz SCL 时钟"下为20ns 、单个状态下约为80ns -不太接近...  
    正如我所看到的、状态机不能违反时序-您同意吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我每次转换可以获得少于21个 CCLK 的数量?