This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12J1600:采样率为1.6g、但在其他频率下停止工作

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12J1600, LMX2581

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1312123/adc12j1600-1-6g-sampling-rate-but-stops-working-at-other-frequencies

器件型号:ADC12J1600
主题中讨论的其他器件: LMX2581

我们当前的产品使用的是以1.6GHz 运行的 ADC12J1600、但当我尝试通过重新配置 LMK2581和 LMK04826B 来以1.28GHz 或1.5Ghz 运行时、JESD LINK_UP 状态寄存器未在 ADC 中设置。

我需要检查或更改什么才能使 JESD 链路正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否分享一些有关如何配置到 ADC 的时钟、发送到 FPGA 的参考时钟以及如何计算其值的详细信息。

    谢谢。

    埃里克·克莱克纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    下图显示了1.6GHz 时 ADC 和 FPGA 的时钟配置:

    这里是 LMX2581和 LMK04826B 的原始寄存器:

    e2e.ti.com/.../2024_2D00_01_2D00_12_2D00_1600Mhz_5F00_lmx2581.txte2e.ti.com/.../2024_2D00_01_2D00_12_2D00_1600Mhz_5F00_lmk04826B.txt

    ADC 的寄存器通过 FPGA 逻辑完成。

    当我尝试更改 ADC 速度时、仅修改了时钟设置、而 ADC 保持了原来的状态。

    此致。

    男性

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADC12J1600中的"NCO_RDIV"寄存器是否需要设置? 幸运的是、只有1.6GHz 方能正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经尝试配置"NCO_RDIV"寄存器、将 ADC 速度设置为1.28GHz、但仍然无法建立 JESD 链路。

    有什么可以试试 Eric 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,孔

    分享一些关于设计的 FPGA 方面的细节、如方框图。 这将帮助我们缩小问题所在的范围。

    谢谢!

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    这是 FPGA 设计连接时钟和 ADC IC 的顶层方框图。

    上电时、BOOT_CLK 允许 Clock_generator 和 Clock_distrubrutor 配置 LMX2581和 LMK04826B 以在1.6GHz 下运行 ADC。

    并驱动 DEVCLK1_FPGA 生成、驱动源自系统时钟10/20/100/200/400MHz、然后触发 ADC_Interface 通过串行接口配置 ADC 寄存器。 然后 ADC_Interface 持续回读地址0x205处的 JESD_LINK_UP 状态(位6)、直到其设置。 只有这样、JESD_LANE 模块才会初始化 JESD204b 接收器。

    问题:当我们将 ADC 速度从1.6GHz 更改为其他时、JESD_LINK_UP 永远不会被设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    有关 FPGA 的信息是否足够?

    此致。

    天哪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    请确认 QPLL 报告已锁定 FPGA 中的 PHY。 更改时钟频率时、所有导出的时钟都将以正确的比率更改、但可能需要更改 PLL M/D 设置、以将 VCO 保持在所需的范围内。 我假设您的 FPGA 代码也在检查 JESD IP 的状态以便进行正确初始化。

    此致、

    艾米特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amet:

    对于 LMX2581、FPGA 代码仅写入寄存器并检查 LD 引脚是否设置为高电平。

    对于 LMK04826B、FPGA 代码再次仅写入寄存器、但此时间会等待20ms 的结束标志锁定到 FPGA。 猜测这是假定 PLL 处于锁定状态并且不读取任何状态寄存器。

    是的、FPGA 会检查 JESD IP 的状态、但仅报告 Xilinx JESD_PHY 内核上的位错误、因此无法启动链路。

    此致。

    男性

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    若要使链路正常运行、Tx 和 Rx 侧都需要正常工作(具有稳定的时钟)。 请尝试以下操作:

    1) 1)请检查 PHY 端的状态信号、并确保 PLL 已锁定且 PHY 复位/初始化序列已完成。 否则、Rx 将不会启动链路初始化过程  

    2) 2)请将 FPGA 的 SYNCn 信号添加到 ILA、并检查1.6Gsps 和其他情况之间的行为是否不同。  

    此致、

    艾米特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amet:

    对不起、我正忙于另一个项目。 我再看一下  LMX2581和 LMK04826B 的 PLL 锁、将读取功能添加到当前 FPGA 代码中需要一些时间。

    至于 ADC12J1600、5/4 PLL 在寄存器0x202 (位7)中被禁用、因此不应设置寄存器0x205 (位2)中的 PLL_LOCK。

    此致。

    天哪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    如果我之前的评论不是完全清楚,我表示歉意。 这两个要点都仅适用于 FPGA 端。 FPGA PHY 需要经过初始化、然后 FPGA 中的 JESD IP 才能开始启动链路。 此外、FPGA 的 SYNCn 信号将是一个很好的指标、指示 JESD IP 是否成功通过了链路启动的 CGS 阶段。

    此致、

    艾米特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amet:

    我可以确认 PLL (MMCME2)已锁定在 FPGA 侧、这是微火焰系统时钟启动的一部分。

    JESD IP 是我们自己的 IP、由先前的工程师编写。 JESD 接收状态机尝试锁定到 CGS、但 Xilinx JESD_PHY 内核在  rxnotinable 和 rx色 散器上报告错误、这会导致其复位并重试。 我相信由于状态机不断自我复位、SYNCn 将会切换。 我将在下一次调试构建中对此进行确认。 JESD_PHY 中的数据链路速率配置不正确?

    此致。

    天哪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amet:

    针对该线程的更新、我们现在在 ADC 中对 NCO_RDIV 寄存器进行编程、导致 JESD_LINK_UP 现在对所有尝试的频率读回设置为 true。 但我们仍然无法获得 JESD 链接来在 FPGA 端进行初始化、也就是我们的逻辑。 因此、我们将尝试集成 TI JESD IP 内核、看看我们是否有希望。

    此致。

    男性

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也忘了说、我们尝试了多种预加重设置(0到15)来解决接收器位错误。 似乎没有任何改进。