This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5832LP:数据接收问题

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5832, AFE5832LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1331582/afe5832lp-data-reception-problem

器件型号:AFE5832LP
主题中讨论的其他器件:AFE5832

使用 AFE5832的测试模式时、我使用了切换模式。 为什么 AFE 芯片的输出在一小段时间开始时是正确的、但是一段时间过后、它变得很杂乱?
另外使用 AFE 芯片的全0或全1测试模式时情况是一样的、只是在开始一段时间后、AFE 每个通道的输出都是正确的、数据变化幅度并不全是0或全1、 而是一组数字。 你认为原因是什么? AFE 芯片在写入寄存器并设置为测试模式后是否会出现一段时间的故障? 如果是这种情况、我应该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)您是否在 EVM 或您的系统上测试它?

    2)加电后您遵循的顺序是什么?

    3) 3) ADC_CLK 的速度是多少?  

    4)你是如何捕获的? 您能否提供捕获详情?

    更改测试模式不会导致此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sachin:

    感谢您的回复!
    关于问题1:我没有用于 AFE5832LP 的 EVM、因此没有对其进行测试
    问题2:芯片上电后我的订单是根据手册订购的、如下图。
    关于问题3:我最初使用的 ADC_CLK 是100MHz、所以我也怀疑频率太高是否会引起问题、我把频率降低到20MHz、结果是相同的现象。
    关于问题4:我存储从 AFE 通过串行解串传输到 FIFO 的数据、然后将其上传到主机计算机。
    这种现象不是由切换测试模式引起的、而是在每种测试模式下都会出现问题、无论我使用哪种模式、这种现象一开始是正常的、一段时间后数据都是错误的。
    您是否需要一些额外操作? 我已经详细阅读了芯片手册、但至今仍未阅读。

    期待您的回复!

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外还有一个很大的问题、就是对于 AFE 芯片的寄存器值、写入一段时间后还会失败吗?
    因为在上电和初始化之后、现象是正常的、证明了我的寄存器设置是正确的、但后续的数据似乎是因为寄存器值无效? "你以为你赢了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    总结您的问题,初始数据是正确的出来,然后写一些寄存器,它是坏的。  

    -你正在做什么寄存器写入导致这个问题?

    -您是否也在按照数据表第10.4节关注设备初始化

    - 您的电源是否能够提供设备的预期电流? 您可以检查电源电压、以确认是否存在因电流钳位较低而导致的任何压降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复! 我很抱歉,如果我给你错误的印象。
    起初我的数据是正常的,但过了一段时间它是异常的,在此期间,我没有改变任何寄存器值。
    我的意思是、该寄存器的值可否在此期间无效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要您不复位器件或断电、寄存器设置就会保持不变。 您可以从器件中读取寄存器值以确认寄存器设置。