Other Parts Discussed in Thread: DAC53608, TPS62088
主题中讨论的其他器件: TPS62088
大家好!
我将与更广泛、更有经验的受众进行接洽、以了解是否有人使用 SLVC780中所述的基于 Excel 的设计工具的经验。 我尝试使用电子表格计算器中的模型设置、但使用了不同的开关稳压器输出电压(0至45V)和 DAC53608输出电压(0至4.9V)。 在正输出电压工作表上、Vouthight 以红色突出显示、这意味着它超出范围、但我想知道这一指示是否可以忽略。 同样、在正评估选项卡上、输出电压位于"低"侧、根据正输出电压表中输入的值、输出电压范围仅为1.93至-0.54V。 如何更改此值(Excel 公式?) 以便更近地反映预期的0至45V? Vfb 为0.97V、Rdacoff 为10k Ω。 Vdacoff 为0V。
Excel 工具中也有注释指出该工具可以扩展到任何转换器、因此我想知道是否确实存在限制?
提前非常感谢您的帮助!
据