This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC53608:使用 DAC 进行输出电压调节的设计工具- SLVC780

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC53608, TPS62088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1334032/dac53608-design-tool-for-output-voltage-adjustment-using-a-dac---slvc780

器件型号:DAC53608
主题中讨论的其他器件: TPS62088

大家好!

我将与更广泛、更有经验的受众进行接洽、以了解是否有人使用 SLVC780中所述的基于 Excel 的设计工具的经验。 我尝试使用电子表格计算器中的模型设置、但使用了不同的开关稳压器输出电压(0至45V)和 DAC53608输出电压(0至4.9V)。 在正输出电压工作表上、Vouthight 以红色突出显示、这意味着它超出范围、但我想知道这一指示是否可以忽略。 同样、在正评估选项卡上、输出电压位于"低"侧、根据正输出电压表中输入的值、输出电压范围仅为1.93至-0.54V。 如何更改此值(Excel 公式?) 以便更近地反映预期的0至45V? Vfb 为0.97V、Rdacoff 为10k Ω。 Vdacoff 为0V。

Excel 工具中也有注释指出该工具可以扩展到任何转换器、因此我想知道是否确实存在限制?

提前非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    此计算器可用于任何具有电阻反馈网络以设置输出电压的稳压器。 只要您使用的稳压器可以支持输出范围、这是没有问题的、您可以忽略超出范围。 我稍微弄乱了这个工具、看起来你需要将计算值重新输入到块3中、以便它们在评估板上使用:

    此致!

    卡琳恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    快乐的星期五 Katlynne!

    感谢正面备注(请原谅双臂!!) 很高兴该工具足够强大、我只需忽略红色高亮显示部分。

    然后、我继续转到负输出计算... 我的输入如下:

    您可以看到、电阻结果是负的... 我在负稳压器输入方面是否做得不对?

    再次感谢 Katlynne!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:  

    我通常会看到负稳压器的 VFB 电压为负。 我想这就是计算器给出负 R2值的原因。  

    我正在尝试让编写该计算器的团队循环工作、以帮助提供有关该特定计算器工作方式的更多背景信息。  

    此致!

    卡琳恩  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    快乐的星期一 Katlynne

    感谢您的所有帮助、帮助您使用此工具并了解引擎在后台的工作原理。 也很高兴开发该工具的团队直接与您联系。 这是一款非常好的工具、我希望它变得更好、更强大! 请让我留在环路中! 再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    我将查看电子表格的详细信息。

    您能在最初的帖子中分享出什么问题的图片吗?

    对于负输出电压选项卡、输出电压采用条件格式、将用户输入限制为-12V。  我将在电子表格的下一次更新中删除该限制。  您是否遇到了任何其他问题?

    最后、您是否已找到可用于您的应用的开关稳压器?

    祝您周二愉快!

    谢谢。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chris、感谢 Katlynne 将我的问题推进到

    您的问题有几个答案、以便您了解背景。

    1. 我们需要使用 DAC 来驱动正负开关稳压器、分别为0至+45VDC 和0至-45VDC。
    2. 我们有些人使用现有的 正负开关稳压器、但我们乐于接受可与 DAC53608 "无缝"工作的建议。
    3. 每次正电压或负电压递增或递减之间的步长实际上不是问题、1VDC 步长或响应可以、我们在 SLVA251中读出步长可能会导致过度过冲/下冲?
    4. 当我们可以获得 Excel 计算出的电阻器值时、能够在 Spice 中模拟电路会很好。

    对于正输出电压电子表格、仍然有一个超出范围的阴影单元。 但我认为 R2和 R3值是合理的。

    正评估电子表格显示了合理的电压输出图。 我们在撰写的出色文章《ADJ 3Q 2019年输出电压调节方法》中省去并使用了公式(1)、使其发挥作用。

    不过、我仍有超出负输出电压电子表格范围的值、我不确定电阻前的负号是否可以忽略、或者我们取 R2和 R3的绝对值?

    负评价看起来也不正确。 VDAC_Applied 电压高于我们使用的5 VDC。

    我曾尝试用 ADJ 3Q 2019直流/直流转换器输出电压调整方法的公式(4)替换该公式、但没有明显变化。

    我很高兴测试您修改过的电子表格、如果它不受输出电压限制、它将是一个很好的工具。 如果有我可以帮助的东西、请告诉我!

    感谢 Chris 和 Katlynne。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    感谢您的详细解释!

    Q1和 Q2:您的 Vin 是什么以及+/-45V 需要提供多大的输出电流?  您在寻找的是反激式拓扑还是其他拓扑?

    Q3:SLVA251是有关该特定器件的应用手册、因此任何确切值都不能直接传输到其他器件。  但工作原理仍然不变:此电路改变电源的 FB 引脚(工作点)。  如果此更改执行得足够快或足够大、它会将变化视为负载瞬态、并进行相应响应(1-2个环的阶跃响应、取决于相位裕度等)。

    问题4:是的、我们在设计和开发部分的许多产品页面上都有模型: https://www.ti.com/product/TPS62088#design-development 

    感谢您对电子表格的反馈。  我更新了条件格式并修复了一些公式。  我仍在努力修复负电路的 R2计算。  它现在看起来如何?

    e2e.ti.com/.../Design-Tool-for-Output-Voltage-Adjustment-using-a-DAC_5F00_1_5F00_1_5F00_0.xlsx

    对于正评估选项卡、计算出的输出电压列使用与我的白皮书中相同的公式(只是写得不同)。  计算中的一个"错误"是您选择了 R2的理想值(单元格 E38)而不是实际值(单元格 E44)。  所以、值略有偏差。  错误太强一个词——我今天在看它的时候也犯了同样的错误!

    对于负值评估选项卡、不知何故、输出电压列中的值采用了硬编码-它们只是值、而不是会更新的公式。  这是固定的。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢您的解释和快速响应、我一定会尝试新的电子表格、并让您知道它是如何运作的、至少对于积极的评估计算是如此。 如果您的正面评估选项卡修复了我的"E44错误",那么这更适合像我这样的用户:)

    对您的问题的回答:

    1. Q1、Q2:我们应用的 VIN 为+48 VDC。 目前我们正在使用降压稳压器、与 TPS62088类似、用于正电压和负电压。我们正在使用这种控制器、因此使用了高侧和低侧电源 FET 和电感器。
    2. Q3:感谢你的评分
    3. Q4:如果有一个 FAE 或电源工程师指派给我们或我们的公司、帮助我们寻找适合 DAC 和我们的用例的正负开关稳压器、那会很好。

    再次感谢 Chris、我将运行新的电子表格!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chris 又来了!

    您的电子表格版本1_1_0适用于正输出电压和 Positive_Evaluation 选项卡、即使对于电压高达+45 VDC 的应用也是如此! 期待解决 负 输出电压和 Negative_Evaluation 选项卡! 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    感谢您的检查,很高兴它工作!

    我明天将再次尝试"负电压"选项卡、但我可能要等到下周才能修复它。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chris!

    请告知我何时可以测试负电压选项卡。 我假设您的算法/公式可以用于开关稳压器、它们是控制器或包含集成功率 FET?

    PI 日快乐!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    祝你生日快乐!

    这里是完成的电子表格。  如果一切看起来都在为您工作、请告诉我。

    e2e.ti.com/.../3005.Design-Tool-for-Output-Voltage-Adjustment-using-a-DAC_5F00_1_5F00_1_5F00_0.xlsx

    是的、该技术可用于转换器、控制器、LDO 等。

    负电压电路的一个限制是 Hdachigh-Vdaclow 必须大于 Vouthigh-Voutlow。  这就是它以前不适合您的原因。

    也许  Katlynne 最好是扩大 DAC 电压的范围、但我可以认为将 DAC 输出馈送到增益接近10的运算放大器中。  目标是将电子表格中的 Vdachigh 电平扩展到大于45V、但小于运算放大器可以输出的任何值(其上轨限制)。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    快乐的星期五 Chris 和 Katlynne

    非常感谢您的快速响应和所做的工作、非常感谢、我相信有一个更大的社区一定会从修订后的电子表格工具中受益!

    修订版3005电子表格仍然适用于正电压、这很好!  如果我可以的话、下面是几个问题:

    1. 正电压电路不要求 Vdachigh-Vdaclow 大于 Vouthigh-Voutlow?
    2. 对于负电压电路、我假设  Vdachigh-Vdaclow 的绝对值大于 Vouthigh-Voutlow?
    3. 是否甚至正电压电路使 Vdachigh-Vdaclow 大于 Vouthigh-Voutlow?
    4. DAC53608有8个模拟输出、我们可以将一个 DAC 输出"按原样"用于正 电压电路 、另一个输出的增益为10倍吗?

    感谢您的帮助、也很高兴与 Katlynne (以合适的10倍缓冲电路为目的)进行交谈、或者请您给我们指派一个 FAE? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    如果应用9.5x 增益、您是否能够使负电压电子表格正常工作?  即 Vdachigh = 46.55V?

    1.正确

    2.否。  如果您从电子表格中获取 Vouthigh/low 值,Voutlow 将始终比 Vouthigh,这将使减法产生正值。

    3. 否。  正极电路和负极电路的方程不同、这增加了对负极电路的额外约束。

    4.否。  由于您的 DAC 由5V 电压轨(我假设)供电、因此5V 电压是其可输出的最高电压。  这就是您需要运算放大器(或类似器件)的原因、它是从48V 输入电压偏置的。  这样、它可以输出馈入直流/直流电路 FB 引脚所需的较高电压。

    谢谢。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    好的、这些电池都显示为黄色、Vdachigh 或46.55、我们的"理论值"最大值为50 VDC。 与 R3相比、R2的计算值相对较低、但我必须考虑它、看看它是否合理? 你怎么看?

    Vstartup 被标记为超出范围... 这是否像电压尖峰、浪涌电流效应? 它会对我们的电源产生什么影响?

    A4。 缓冲运算放大器从48 VDC 电源轨偏置的好一点是、我不具备运算放大器偏置这么高的经验、但会了解 TI 的产品系列。 同样、很高兴有 FAE 或 Katlynne 帮助我们

    再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    是的、由于您的宽调节范围、一些电阻会很小、一些会很大。  如果设置 R1 1M、则其他电阻器的阻值会稍大。

    该 VStartUp 可计算 DAC 关闭时的启动电压(并使用单元格 E32和 E33中的参数)。  可以增大 R2以使其回到正常范围。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Happy Monday 克里斯,

    感谢您的注意、我尝试了一些更大的 R2值、到目前为止、它将朝着正确的方向发展。 我会让你留在环路中、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    快乐的一天克里斯!

    负输出电压选项卡计算看起来很正确、如果 R1值更大、则可以降低 Vstartup。

    我认为 Negative_Evaluation 选项卡看起来也正确。

    非常感谢 Chris 和 Katlynne 的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ed!  我很高兴它能为您效劳。

    我发布了新版本的工具-非常感谢你的帮助,使它更好!

    https://www.ti.com/tool/download/SLVC780

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    快乐的第三天春天克里斯!

    很高兴能够帮助和测试您的努力工作,使工具所有更好的社区! 我希望此主题也能为需要驱动高电压开关稳压器的用户提供一些指导! 希望在 E2E 保持联系!

    感谢 Katlynne 联系 Chris、使这一切也发生!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:  

    几天都没上班了,祝春天快乐! 很高兴您能与 Chris 一起完成该工具。 如果您在设计过程中需要稳压器或 DAC 的任何其他支持、请告知我们。

    此致!

    卡琳恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    快乐的星期五 Katlynne

    非常感谢、如果能够将 FAE 分配给我们公司、这将非常适合将来在我们的产品中使用的 TI 器件出现问题和提供支持! Chris 还提到、使用增益为10倍的运算放大器作为负稳压器、我们设计了一个电路、但想看看您或 FAE 是否能健全检查我们的设计、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:  

    请分享原理图。  我可以检查相对于 DAC 的情况、Chris 可以检查相对于稳压器的情况。 如果有任何其他团队需要提供审查、我们可以引导他们进行审查、或者为了获得更快的答复、您可以为每个部分创建单独的帖子、以便立即将其分配给正确的团队、并且可以并行完成审查。  

    此致!

    卡琳恩